This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92661-Q1:闪存问题

Guru**** 2813085 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92515, TPS92518, LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/728630/tps92661-q1-flash-issue

器件型号:TPS92661-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS92515TPS92518LM3409

您好、先生、

使用 TPS92661时遇到问题,情况如下所示:

原理图如下所示,当使用3个 LED 作为串联连接时,不会出现通信接口(读取写入数据)等问题,但当 LED 超过2个 LED 时,LED 将闪烁。 我们不知道原因、需要您的帮助

LED 的电源来自电源

1)。 目标是驱动器8 LED (引脚 LED12 (+)-LED10 (GND)、另一个引脚按 数据表连接到 GND  

2).CLK 频率 波特率= 19200bps 时= 307kHz

3).TPS92661 EN 设置为高电平

4)、检查 PWR 位= 1

5).WRITE PCKDIV = 0x00

6).LEDON (addr 0AH-0Eh)=1

7).LEDOFF (addr 2Ah-2Eh)= 1023

8).ENON (addr B0h-B1h)= FFh

8).ENOFF (addr B2h-B3h)= FFh

9)。检查诊断寄存器。 好的

10).PWM 频率 = 150Hz (DPWR2[2:0] 0b000、DDEC[1:0] 0b00)

测试结果如下所示:

、LED12(LEDOFF (addr 2Dh)=)μ A 时、)LED12闪烁;控制 LED12(LED12 (addr 2Dh)= 1023 μ A 时、LED12正常亮起。

2 μ A 当 LED、2个 LED 时、LED 闪烁?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,先生
    在测试过程中添加一些问题:
    分别控制一个 LED (LED12_ON=0、LED12_OFF=100)和控制2个 LED (LED12/11_ON=0、LED12/11_OFF=100)以及控制3个 LED (LED12/11/10_ON=0、LED12/11、此时/10_OFF=100)时、LED 的亮度不一致。 原因是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果您的电流源是离线电源、则可能存在大量输出电容。 如果存在、则在分流 LED 时会出现大电流尖峰。 您可以使用电流探头或串联电阻器来检查这一点、以查看是否存在较大的电流尖峰。 TPS92661需要一个输出电容很小甚至没有的电流源才能正常工作。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有听到你的反馈、因此我相信你可能已经解决了这个问题。
    该主题现在将关闭、但如果您回复、将重新打开。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我们使用外部电源、输出端连接到电容器、但移除该电容器后、它会烧毁 tps92661、原因是?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不知道您将什么用于外部电源、因此我无法告诉您发生了什么。  您移除的电容器是否是电源的一部分?  什么是电源(您知道电源内部的电路及其工作原理吗?)?  当 TPS92661中的开关打开和关闭时、电流源需要能够实现瞬时电压变化。  我建议您尝试从电压源使用 TPS92515、TPS92518或 LM3409、以了解其工作原理。

    TPS92661控制电流绕过 LED 或让电流流向 LED 的位置。  如果损坏、最有可能是导致问题的原因。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,先生
    根据您的建议、我们已经解决了上述问题、非常感谢!
    但是、在测试期间、我们发现 TPS92661中的 PWM 占空比和电流不是线性的、数据表中没有显示这种关系。 原因是什么? 如果它不是线性的、您是否有此关系检查清单?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TPS92661可将 LED 周围的电流分流或允许电流流向 LED。 在 TPS92661侧、我唯一能看到的是 PWM 速率非常高、从而允许上升和下降时间影响占空比。

    您是否测量了流入 TPS92661和 LED 的电流? 同样、它仅将电流引导至 LED 或其周围(分流)。 LED 上是否还有电容?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,先生
    我单独测试了 TPS92661以使 LED 变得明亮、然后测试了 LED 电流与 PWM 占空比之间的关系。 我看到的这种关系不是线性关系、我的最后一个问题是询问这个。LED 上没有电容器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您需要查看流入 TPS92661的电流。 如果电流源尝试响应电压变化、您可能会看到过冲或下冲。 TPS92661仅将电流传导至 LED 或在其周围分流。 它不会修改电流。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,先生
    谢谢你。 这些问题已经解决、但目前存在混乱、 也就是说、数据表仅提供单个 TPS92661的使用、我目前设计了两个芯片、例如如何控制给定的第二个 TPS92661指令?第一个地址为(ADR2/1/0) 0x0。第二个地址为(ADR2/1/0) 0x1。我们期待您的答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    7.4.3 (第21页底部)和第22页顶部的图27显示了多个 TPS92661的通信连接。
    7.5.1.1显示了 TPS92661的写入步骤。 图38流程图显示了它如何访问其他661。

    此致、