主题中讨论的其他器件:TPS92515、 TPS92518、 LM3409
您好、先生、
使用 TPS92661时遇到问题,情况如下所示:
原理图如下所示,当使用3个 LED 作为串联连接时,不会出现通信接口(读取写入数据)等问题,但当 LED 超过2个 LED 时,LED 将闪烁。 我们不知道原因、需要您的帮助
LED 的电源来自电源
1)。 目标是驱动器8 LED (引脚 LED12 (+)-LED10 (GND)、另一个引脚按 数据表连接到 GND
2).CLK 频率 波特率= 19200bps 时= 307kHz
3).TPS92661 EN 设置为高电平
4)、检查 PWR 位= 1
5).WRITE PCKDIV = 0x00
6).LEDON (addr 0AH-0Eh)=1
7).LEDOFF (addr 2Ah-2Eh)= 1023
8).ENON (addr B0h-B1h)= FFh
8).ENOFF (addr B2h-B3h)= FFh
9)。检查诊断寄存器。 好的
10).PWM 频率 = 150Hz (DPWR2[2:0] 0b000、DDEC[1:0] 0b00)
测试结果如下所示:
、LED12(LEDOFF (addr 2Dh)=)μ A 时、)LED12闪烁;控制 LED12(LED12 (addr 2Dh)= 1023 μ A 时、LED12正常亮起。
2 μ A 当 LED、2个 LED 时、LED 闪烁?