This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28811:在相同的外部部件和相同的 VIN 电压下、EAOUT 电压= 2.75V 和=3.0V 之间的开关频率较高。

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28811, UCC28810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/748719/ucc28811-which-situation-is-higher-switching-frequency-between-eaout-voltage-2-75v-and-3-0v-with-same-external-part-and-same-vins-voltage

器件型号:UCC28811
主题中讨论的其他器件: UCC28810

 大家好、

 我的一位客户有以下问题。 请给我解答。


问题1.  哪种情况下、EAOUT 电压= 2.75V 且= 3.0V 时、同一外部部件和相同 VIN 电压下的开关频率更高?

 我认为 EAOUT=2.75V 情况是更高的频率。 我的理解是否正确?

问题2. 当 EAOUT 接近2.5V 且输出负载为零(仅限反馈电阻器电流)时、 UCC28811的开关频率是多少?  

我认为开关频率不 是零、因为 EAOUT 不小于2.3V (零功率比较器阈  值)、但它低于 EAOUT=2.75V 的情况。 我的理解是否正确?

    非常感谢您的回答。

 此致、

 Kazuya Nakai。

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazauya、

    Q1: UCC28810是一款具有多路复用器的准相关 PFC 反激式控制器。  对于给定的负载和线路电压、导通时间将相同。  然而、频率将随线路电压的变化而变化以保持占空比。

    EAOUT 电压越高、峰值电流越大。  这将导致反激式转换器中产生更多能量、并需要更长的放电时间。  因此、对于给定的线路电压和负载、较高的 EAOUT 电压应导致较低的开关频率。  

    Q2: 当 EAOUT 为2.5V 时、转换器可能会突发、直到 EA 降至2.5V 以下。  频率很难预测。

    2.3V 零能量电流检测用于停止开关/突发。  开关大约在400us 内停止、当发生这种情况时、EA 输出会升至2.4V。  如果在400us 计时器超时后、如果 EA 仍低于2.5V、则不应切换转换器。

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    非常感谢您的快速回复。

    您说过、当 EAOUT 为2.5V 时、转换器可能会突发、直到 EA 降至2.5V 以下。

    客户在生产板上看到了确切的突发情况。 他们担心 UCC28811会被突发破坏时会出现突发现象、因为突发频率非常高(约350kHz)。
    只要运行条件基本上处于器件绝对最大额定值范围内、即使频率为350kHz、UCC28811也会被突发打破吗?
    此外、是否有任何方法可以减少或消除突发?

    再次非常感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    我知道您很忙。 但我需要你的答复。 请您给我您的评论或建议吗?

    谢谢、此致、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉 Kazuya、

    我没有看到您的帖子、我将开始处理该帖子。

    此致、

    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kazuya、

    所有 PFC 前置稳压器通常在无负载条件下突发。 这不应损坏 UCC28811。

    您是否具有350kHz 的突发频率? 由于转换器处于空载状态、因此峰值电流非常小、并且在开关时可能以350kHz 的频率进行运算。 转换切换的时间称为 TB。 当转换器未切换时、应存在死区时间(dt)。 突发频率应为1/(dt + TB)、并且可能处于远低于350kHz 的开关频率下。

    UCC28811损坏的是器件上超出的任何绝对最大额定值。 因此、您正确的做法是、突发不应损坏器件。

    此致、

    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    非常感谢您的回复。 您的意见非常有帮助。

    此致、
    Kazuya Nakai。