This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62569:请推荐4 AAA 6V 至3.3V PN、该 PN 可支持 Vin 最大值>6V

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62569, TPS62745, TPS62120, TLV62150A, TLV62130A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/751171/tlv62569-please-recommend-a-4-aaa-6v-to-3-3v-pn-which-can-suppport-vin-max-6v

器件型号:TLV62569
主题中讨论的其他器件: TPS62745TPS62120TLV62150ATLV62130A

您好!

需要推荐 所有其他规格接近 TLV62569、包括 Imax、频率、封装等、仅 Vin max > 6V。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    唐英年、您好!
    您是否已经了解了 TPS6214x?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    唐英年、您好!

    所需的输出电流是多少? 是否需要引线式封装? 应用是什么?

    我们提供非常高效的 TPS62745以及引线式 TPS62120和其他选项。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    客户要求1A 或2A 输出电流、这就是他们首先选择 TLV62569的原因。 TPS62745和 TPS62120的 Iout 有点小。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有一个低输入电压部件可以满足此要求? 6~10V 的电压。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Yue:

    对于4倍 AAA、您至少需要6.5V 输入电压器件。 此外、由于电池的阻抗、大多数4倍 AAA 应用无法支持2A 输出负载。

    如果您需要2A 电流、TLV62130A 是最佳选择。 对于1A、则为 TLV62150A。