This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5046:能否将 FSFB 用作升压而不是降压?

Guru**** 2563440 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5046

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/730237/lm5046-can-i-use-fsfb-as-step-up-instead-of-step-down

器件型号:LM5046

您好!

我知道大多数应用都是为了降压。 但是、对于我的案例、我有兴趣从12V 输入电源升至大约48V 输出~50W。 我知道、这应该可以通过更改变压器匝数比的配置来实现。

我所想做的是基于引脚功能表中提到的数据表、"如果 VIN 的电源超出范围、则 LM5046可由外部稳压器直接在 VCC 处偏置"。 我在 PSpice 模型和实际单元中尝试过这种方法、直接为 VCC 和 VIN 提供12V 电压、但我运气不好。 对于实际的单元、它似乎会灌入大量电流、从而使我的外部电源跳闸。 根据数据表中提供的功能方框图、只要 VIN 不低于 VCC、就不应偏置内部二极管以灌入如此大的电流。

我们非常感谢您的任何建议。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wei、

    如果您在正常配置下连接了 Vin、您能否检查 PSPICE 仿真是否能够正确运行。 如果它以这种方式运行、则可以尝试降低 Vin、直到您发现问题。

    可能是由于其他一些问题、控制器未运行。 如果反馈闭合、我建议设置反馈、以确保控制器以最大占空比运行、并尝试使控制器首先运行。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我已经按照建议尝试了 TI 网站上提供的标准 TINA 模型。 似乎它一直在抱怨在我进行瞬态分析时未找到的工作点。

    您是否可以查看附件?

    谢谢。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/LM5046_5F00_modified.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei、

    我放宽了一些仿真参数、现在仿真运行了、但我认为它的运行还不正确。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Wei

    请通过电子邮件 petermeaney@ti.com 与我联系、因为更容易向您发送更改。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    很高兴听到您至少可以使仿真运行。 我曾尝试通过您在上面发布的电子邮件与您联系、但您至今未收到任何回复。

    期待您的任何快速响应。

    谢谢你。

    Rgds、

    Wei Chun Liau

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我已经尝试使用您建议的参数调整来运行仿真。 仿真结果表明、控制器仅在输入电压大于等于14V 时工作、这与数据表相矛盾。 我已将 UVLO、OVP、COMP 强制为标准直流电压并将 CS 接地、这不应导致控制器关断。 这基本上是我在物理芯片上看到的情况。

    如果您建议 VCC 和 VIN 在12V 电压下运行、我们将不胜感激。

    修改了 Vin 12V 中随附的文件。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/LM5046.TSC

    下图显示的是当输入电压为14V 时、至少 MOSFET 在开关。

    下图所示的是当输入电压为12V 时、MOSFET 根本不会进行开关。

    谢谢。

    Rgds、

    Weichun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Weichun、

    从数据表中可以看出、该器件应由 Vcc 供电、但必须由稳压12V 电压轨对 Vcc 进行仿真。 在这种情况下、我建议您将 Vin 保持开路、并在 Vcc 和 Vin 之间连接一个二极管、以绕过 Vcc 稳压器的寄生二极管。

    我同意、如果 Vin 低于14V、仿真不会运行、但这可能只是我需要检查的模型的问题。

    如果应用中的最小输入电压低至12V、那么我认为您需要一个单独的偏置电源来为 Vcc 引脚提供12V 电压、也许像低成本反激式器件可以为应用输入电压范围提供12V 至 Vcc 的稳压。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您的建议。 然后我会尝试一下。

    Rgds、

    Weichun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我假设您的建议如下所示。

    如上所示、完全配置了设置。 上电后、好的、这次没有跳闸我的12V 外部电源。 但是、一旦我将 COMP 引脚拉至3V 以进行切换、它将再次变为 haywire。 它不仅没有切换、而且从电源汲取了几个100mA 的电流、导致 IC 升温约60摄氏度。

    没有二极管和12V 但通过 Vin 为14V 的相同设置过程、这次所有操作都按照我们的仿真模型的预期工作。

    我认为、可能不是模型出错、而是数据表!

    感谢您的硬件团队对此进行验证。 如果它真的不能支持数据表中声明的12V VCC 输入、那么我将放弃这一做法、继续使用其他解决方案。

    谢谢。

    Rgds、

    Weichun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我同意、我们将尝试通过修改 EVM 在工作台上对其进行测试。

    谢谢

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Weichun、

    我们需要订购 EVM 来测试应用、这需要一周的时间才能到达。 很抱歉耽误你的时间、我知道你是否需要探索另一个选项。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Weichun、

    我的同事测试了 EVM、他断开了 Vin 与主输入正电源轨的连接、然后将 Vin 引脚连接到 Vcc 引脚。 然后将 EVM 连接到48V、然后由12V 电源供电 Vcc、EVM 启动并在工作台上运行。 请注意,Vcc 也由变压器的辅助绕组供电,因此在测试过程中可能会导致问题?

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您提供上述信息。 我会说、不是来自变压器的辅助绕组影响测试。 我尚未修改我的 EVM 套件以尝试使用该套件、但使用我从 TI store 获取的样片单元在我自己的原型板上进行测试。 我很好奇、我收到的所有5个样本单元都表现出与上述相同的行为、这与仿真模型的结果非常相符。

    我已与修改过的 EVM 确认、同一单元控制器已传输到我自己的原型板。 它的工作方式很有魅力。我还通过将其中一个采样单元加载回 EVM 来确认了坏采样单元、而 EVM 不再工作。

    我不确定你们是否想让坏部件返回 FA。 由于我从 TI store 购买了这些器件、因此我不会怀疑它们是假冒器件。 所有糟糕的采样单元如果通过 Vin 以14V 电压加电而不直接通过 VCC 加电、就可以正常工作、正如之前的仿真模型所示。

    这可能会给我一种印象、即 TI 可能希望禁用它的某些功能、以便它们与仿真模型相一致。

    您对仿真模型是否有任何更新? 它的行为方式是否如此?

    我从市场上购买的后续 IC 控制器的运行方式是否与我从 TI store 获得的样片单元或 EVM 上安装的样片单元的运行方式有所不同?

    谢谢。

    Rgds、

    Weichun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Weichun、

    IC 设计检查了 IC、并指出当 UVLO 引脚电压高于0.4V 时、VREF 轨(以及内部5V 电源轨)会释放(请参阅引脚功能部分数据表中的引脚说明)。

    您是否验证了在 Vcc 上的12V 电源供电时器件启动时 UVLO 引脚上的电压?

    谢谢

    Peter

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Weichun、

    我希望你在这段时间内取得了一些进展,因为没有人对这一帖子作进一步答复,我将把它关闭。 如果您有更多问题、请打开新帖子。

    此致

    Peter