This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:当输出端增加负电压时锁定

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750533/lm5069-lock-down-when-negative-voltage-added-on-out

器件型号:LM5069

大家好、

我正在开发信号采集系统、放大器的电源为+-15V。

LM5069用于+15V 电源轨、而-15V 电源轨中不使用此类控制器。

问题在于、当负电压首先出现时、正电源轨上产生的负电压约为-0.7V、导致 LM5069锁定、因此系统无法正常工作。 当在接地端使用肖特基二极管以输出将负电压钳制在-0.3V 范围内时、该器件可正常工作。  

那么、我想知道为什么在输出端施加负电压时 LM5069会锁定?

谢谢!

乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的乔治:

    您能不能分享原理图或方框图来了解和了解一下。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的乔治:

    您能否向我发送请求的信息

    此致、
    Rakesh