This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61087:用于电池充电的恒定电流

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61087, TPS61089, LMR61428, LM3481, PMP15044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/751179/tps61087-constant-current-for-battery-charge

器件型号:TPS61087
主题中讨论的其他器件: TPS61089LMR61428LM3481PMP15044

您好!

我不会将升压转换器 TPS61087或 LMR61428、TPS61089或 LM3481用于2节电池0.5A 充电。 要为电池充电、首先需要恒流控制(CC)、最后要改为恒压控制(CV)。 根据这些 IC、我们希望使用它们的电流限制保护来实现 CC、而不是锁存。 这些 IC 能做到吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Su、

    您无法仅通过 IC 的电流限制功能实现 CC 功能。 您必须在反激式或 SEPIC 拓扑中连接它们。 您可以从 TI 参考设计 PMP15044中找到原因。

    您的应用中的 Vin、Vo 和最大 Iin 是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    VIN=5V、2节串联电池为6V 至9V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    感谢您的更新。 然后、您可以比较 TI 参考设计 PMP15044 或使用 SEPIC 转换  器(请参见 SLVU742A)来检查您喜欢哪种转换器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Helen、
    感谢您的回复。 规格要求通过升压转换器为2节电池(6V~9V)充电时 Vin=5V、为电池充电需要200~500mA。 我可以使用 LED 驱动器来实现它、也可以使用具有电阻器的升压转换器来感应电流 DO CC 控制。 TI 是否有适用于这两种方式的解决方案? 我们希望通过简单的方法进行散列。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SU:您好、

    在 LED 应用中、输出电压是固定的、因此很容易实现 CC 使用升压转换器。 但在电池应用中、电压会发生变化、因此很难实现。 如果你想制作当前的 CC,那么你需要使用一个特殊的充电器 IC,如 BQ...... 您需要在充电器论坛上打开新帖子。

    实际上、对于锂电池、只需限制峰值电流。 不得有200mA 的电流。 为什么写入200-500mA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Helen、
    产品尺寸造成的影响非常小。 我们考虑调查阶段的热和充电时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。 然后、您可以参考 SLVA981来检查充电电流是否正常。 对于反激式或 SEPIC 拓扑、充电电流与此非常相似。  如果无法满足要求、则必须选择昂贵的充电器解决方案。