This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EMB1499Q:散热问题

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/730121/emb1499q-thermal-question

器件型号:EMB1499Q
我们在 EVM1402上运行了主动平衡,我发现充电和放电之间存在不同的行为:
-在放电模式(电池单元->12V)下,我测试了高达3.5A 的电流并运行良好;
-在充电模式下(12->CELL),当电流为1A 时,MOSFET Q7 (但也是 Q4)的电流可达>90°C 我还在2A 电流下进行了测试、但在几十秒内、测试结果远超过105°C
这是预期行为吗?
可以实现5A 电流?
有什么想法吗?
谢谢
BST 架
Massimo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Massimo、

    这种情况是否发生在其他电池上、还是仅发生在 Q7和 Q4上?

    谢谢!
    Vince
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Q4和 Q7是双向直流/直流转换器的初级部分(主/LS 开关和辅助/钳位开关)中的 MOSFET (请 参阅 tidrn59a sch 文档的 PAG 7)。

    每间牢房都有他们参与.

    谢谢

    BST 架

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    我想确保电路板的其余部分没有熔断的 FET、因此、如果您能让我知道其他任何 FET 上是否发生过热、这将有助于调试过程。

    无论如何、要回答您的初始问题、这些 FET 在这种情况下升温并不常见。

    几个问题:
    -EM1402板上是否发生了任何修改?
    -示例代码是否有任何更改?
    -您能否测量12V 电池的电流? 这将极大地帮助确定根本原因。

    此致、
    Vince

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有其他部件过热、
    EVM 板上未进行任何修改、
    不运行带有午餐板的示例代码、请参阅 e2e.ti.com/.../2675682
    我从示例中编写新代码并正确运行。

    EMB1499…不涉及该软件。

    测量电流:

    充电模式 (12瓦电池至电池):

    12瓦特->0.95A 电池->1.78A

    放电模式(电池至12瓦电池):

    12vBatT-0.4电池->1.7A

    ??

    有什么想法吗?

    谢谢、致以诚挚的问候

    Massimo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Massimo、

    为了确保正确测量电流、您如何测量电流? 是根据1402的设置进行计算、还是通过直流测量(电流探头或电流表)进行计算?

    谢谢、
    Vince
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vince:

    是的、所有测量值均为、未计算…。

    电流表用于12V 电池、R15两端的电流表用于电池。

    此致

    Massimo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Massimo、

    您不会提到是否有特定电池在充电模式下充电。 请检查以确保在充电模式下、有一条路径让电流从12V 电池返回到电池。

    此致、
    Vince
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、电池根据设置充电或放电。

    问题是 Q4+Q7在充电模式12->CELL 中发热。

    今天、我已经验证了 GATE 和 PWM_CLAMP 的时序。 这不是严格的。

     SNOSCV7B 文档的 PAG 11中的时间为115ns、我在 MOSFET 栅极上测得的时间几乎为零、在 U3的引脚13-14上测得的时间小于80ns。

    Rgds

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max:

    这意味着 DAC 中的 VSET 值不正确。 您能否验证 VSET 值是否正确?

    谢谢!
    Vince
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vince:

    是的、Vset 根据 SNOSCV7B 文档的 PAG 14进行设置。

    我们还尝试将电流设置为2A 或更高(请参阅 PAG 2 TIDUBZ7文档、表1。 主要系统规格2-5A),但充电模式12->Cell 时,散热问题会增加

    Tks 此致

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Massimo、

    所述的电流测量与所述的热耗散不一致、因为90C 测量意味着流经 Q7 FET 的电流至少为~3.82A、流经 Q4 FET 的电流至少为~5.26A (两个 FET 的最大 Rdson 分别约为0.065和0.05)、 结温最高为65°C)。

    您能否提供用于温度测量的方法以及充电周期开始时的电流图?

    谢谢、
    Vince
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    温度是使用 Flir 热像仪测量的、 但是在未来几天、我们将进行更好的调查。

    谢谢、致以诚挚的问候。

    Massimo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Massimo、

    您的问题是否已解决?

    谢谢、
    Vince
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否、但我们需要重新安排更多时隙…
    谢谢
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max:

    听起来不错。 请告诉我在安排过程中是否有任何帮助。 同时、我将关闭此线程。

    此致、
    Vince