This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMS3655:特定运行条件下的电流输送能力

Guru**** 2525670 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27511, LMS3655

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749751/lms3655-current-delivery-capability-at-particular-operating-conditions

器件型号:LMS3655
主题中讨论的其他器件:UCC27511

大家好、

我想知道当输入为24V 且输出为12V 时、该转换器可提供的最大电流是多少

根据 Webench 在线工具、我获得了以下结果、但我想非常肯定其功能:

感谢您的阅读。

此致、

David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    我已将您的查询转发给产品专家。 您可以共享原理图吗?

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    *我的意思是:(...) 当输入为24V 且输出设置为12V 时
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    感谢您的回答。 当然可以。

    请勿忘记、Vin 是24V +/- 10%电池、输出为12V。降压转换器应馈入需要4A 峰值电流的 TI UCC27511 MOSFET 驱动器。

    e2e.ti.com/.../Driver_5F00_Vsupply.pdf

    感谢你的帮助。

    我期待你的答复。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    请注意、栅极驱动器的直流电流要求远低于4A (峰值栅极驱动电流脉冲持续时间短、宽~20-40ns)。

    平均栅极驱动电流为 Qg*Fsw,其中 Qg 是 MOSFET 在适用驱动电压电平下的栅极电荷,而 Fsw 是栅极驱动器的开关频率。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    感谢您的回答。 是的、你是对的。 平均电流值不是那么高、 但是、我想尽快为 Mostef 的 Ciss 充电(以减少开关损耗)、并且驱动器为实现这一目标而应提供的电流大约为4A 峰值(Ciss 正在充电时、一旦充电完成、电流就很小)。

    现在我的问题是:

    1) 1)转换器能否提供该数量的电流?

    2) 2)您刚才提到过:转换器是否应该提供最小的输出电流值? 如果是、这是否意味着如果平均电流不够高、转换器可能需要幻象负载、以便其正常工作、对吧?

    非常感谢您的帮助。

    此致、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tim、您好!
    我仍在等待您的回答。

    感谢你的帮助。

    此致、

    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、

    正如 Tim 提到的,您需要的是一款能够支持300mA-500mA 输出电流的器件。 峰值驱动能力由位于栅极驱动器输入上的电容提供。

    此外,LMS3655 shoudl 能够在12V 输出下提供5A 电流。

    ----阿姆布雷什