This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS43060:输出电压设置的 R9 (RSL)值

Guru**** 2769995 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS43060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/751388/tps43060-r9-rsl-value-for-output-voltage-setting

器件型号:TPS43060

大家好、

我是一名 FAE、为日本的一些工业客户提供支持。

我的客户将使用 TPS43060、他们提供了一些问题。

在 TPS43060EVM 1.4.1用户指南中、有以下说明。

' kΩ 公式1可计算特定输出电压的 R8值、其中 RHS 为 R8、RLS 为 R9、VFB 为1.22V。建议使用接近10k Ω 的 R9值。'

顺便提一下、数据表中没有上述说明。

问题:

  1.  推荐使用10kΩ Ω 电阻器的原因是什么?
  2. R9是否可以使用4.3kΩ Ω 电阻器?
    (是否会导致任何不稳定情况?)

我很期待收到您的回复。

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、MGo-San、

    这是由另一位工程师编写的、但我想这意味着作者从10公里开始。 对于该公式、您必须任意选择一个电阻器、然后获取另一个电阻器的值。 10k 可能有助于将通过分压器的泄漏电流限制在120uA 以下、但不一定是10k。 是的、您可以选择4.3k。

    由于噪声抗扰度问题、不建议使用更大的值。

    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Youhao-san

    注意到。
    感谢您的快速回复和友好的回答。

    此致、
    Shota Mago