This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25122-Q1:LM25119四相设计

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5122, LMC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/751286/lm25122-q1-lm25119-4-phase-design

器件型号:LM25122-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5122LMC555

您好、火锅会员。

我有一 个四相 LM251122应用、Vin=25~33V、Vout=48.5V/22A。 @235kHz 、但仍然存在一些混乱。

执行四相操作时,它是否会产生任何输出 差异(效率/功率瞬态时间....) 在 菊花链和四个独立时钟之间(90度移位)?

我 同意 这两种解决方案中的每个通道 FSW 都不同、菊花链的 BOM 成本可能低于工业时钟。 我想知道是否还有另一个特权。

2.对于个人的"时钟"、我是否能获得官方为我的设置建议的最常见/最佳解决方案。

我看到了 LM5122应用"适用于450W 汽车音频放大器的电源参考设计"、该应用使用了 LMC555和 LM2936MP 和 CD3017BM96。 他们是我最好的解决方案吗?

http://www.ti.com/product/LM5122/toolssoftware#TIDesigns   =>从这里

3.我没有找到四相 菊花链时钟的解决方案(IC)。 有人能给我一个正式的建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jimmy、

    感谢您签署 LM25122。 要回答您的问题:

    您不应看到输出差异、因为菊花链仅保存2个时钟信号、但菊花链或使用4个单独时钟的四相交错操作不会改变。 如果时钟是由微处理器生成的、并且由于 GPIO 数量可能受到限制、因此从微处理器节省两个信号变得很有价值、菊花链可以简化设计。

    2.使用 LMC555的应用手册解决方案是一种常见的方法,但不是唯一的方法。 我建议复制时钟以节省时间。

    如数据表中所示、简单的 D 触发器应该能够正常工作。 请注意、您仍然需要时钟输入将其拆分为两个180度移位时钟。 我建议您使用 LMC555、如2中所述。

    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对我来说很清楚。 谢谢你