This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54202:外部升压实现真正的100%占空比?

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/751086/tps54202-external-boost-for-true-100-duty-cycle

器件型号:TPS54202

我需要一个稳压器来为12至26V 的输入电压提供12V 输出。 我使用 TPS54202构建了一个电路、其工作原理是当开关输出变为低电平以对升压电容器进行充电时、输出会定期下降。 如果我驱动原理图中所示的升压引脚(R1较小)、它确实会在12V IN 时为我提供100%占空比、但在正常开关启动后的较高输入电压下、芯片会损坏。 我是否可以向该引脚施加一定的电流(即较大的 R1值)、从而使升压电容器保持充电状态、但不会在正常运行期间损坏它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、
    最好在原理图中获得100%占空比! 但它具有您提到的潜在风险。
    在 VBST 和 SW 之间添加一个齐纳二极管。 确保这两个引脚之间的电压小于7V。
    这个结构的小缺陷:有从+17V 到12V 输出的泄漏电流。 因此您需要优化 R1的值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否知道需要多大的电流来保持电容器充电? 我将尝试大约1mA。 关于齐纳二极管、是否存在从内部再充电二极管和电源消耗过多电流的风险? 我认为充电电压为5.5-6V、具体取决于输入电压(在1个样本上测量)。 也许 需要一个与齐纳二极管串联的小电阻器? 我现在正在准备测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    经与齐纳二极管串联120欧姆和1.8k 至10k 欧姆测试、可在接近12V 时提供100%占空比、并在更高电压下提供适当的开关操作。 因此、唯一的问题是是否需要与齐纳二极管串联的电阻器、这取决于内部充电电路是否以任何方式限制电流。 如果您有答案、那将会很好、但否则、我会说问题已解决。 谢谢!