This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 《BQ76PL455A-Q1:bq76PL455A-Q1安全手册》(SLUUB67)。

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729307/bq76pl455a-q1-safety-manual-for-bq76pl455a-q1-sluub67

器件型号:BQ76PL455A-Q1

您好!

我们使用 Bq76pl455A-Q1 IC 开发了电池管理系统。 为了进一步开展项目、请分享 的安全手册
《bq76PL455A-Q1》(文献编号:SLUUB67)。

有关 NDA 程序、请在下方找到电子邮件 ID

电子邮件 ID: kishor@emfluxmotors.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kishor、

    我将尽快向您提供更多信息。

    感谢您的耐心等待、
    Vince
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vince 和 Kishor、

    我们无法在 e2e 上发布安全手册。
    我认为您应该通过电子邮件而非 e2e 来讨论它。

    Kishor、
    我们将通过电子邮件地址与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我经常与 David 就 BMS 项目进行互动、也经常与("Rajan、Selva Kumaran"

    抄送:Indrajet Lawande 、

    "Naveen、Bevara" 、

    "Marocco、Ivo" )

    最近、我在同一封邮件中要求提供安全手册、要求我在 e2e 论坛中发布该请求。

    添加要进行 NDA 程序、请通过我的邮件联系

    kishor@emfluxmotors.com

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我经常与 David 就 BMS 项目进行互动、也经常与("Rajan、Selva Kumaran"

    抄送:Indrajet Lawande 、

    "Naveen、Bevara" 、

    "Marocco、Ivo" )

    最近、我在同一封邮件中要求提供安全手册、要求我在 e2e 论坛中发布该请求。

    添加要进行 NDA 程序、请通过我的邮件联系

    kishor@emfluxmotors.com
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kishor、

    我们目前正在确认您的 NDA 状态、一旦完成、我们将通过电子邮件与您联系。 我将在此期间关闭此线程。

    此致、
    Vince
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vince:
    我还没有收到任何关于 NDA 或安全手册的邮件。 我们的产品开发时间表正在受到影响。
    此致
    J.Kishor
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kishor、

    我对这一进程的拖延表示歉意。 我们的当地团队成员将在审批流程完全完成后、在本周结束前与您联系。

    感谢您的耐心等待、
    Vince
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我们收到任何答复已经很久了。
    (Rajan、Selva Kumaran)
    抄送:kasa@ti.com)已通过邮件联系当地 TI。
    请务必遵守
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kishor、

    我想确认本地 TI 团队是否已最终解决此问题。 是这样吗? 如果是、我将关闭该线程。

    谢谢、
    Vince