This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23625-Q1:LMR23624-Q1启动延迟

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746313/lmr23625-q1-lmr23624-q1-startup-delay

器件型号:LMR23625-Q1

大家好、

我对 LMR23624-Q1的启动延迟时间有疑问、在满足 UVLO 和 EN 阈值后、启用内部栅极驱动器需要多长时间?  

从图27可以看出、VIN 超过 UVLO 阈值且控制器开始切换后存在延迟时间、您能告诉我们延迟时间是多少?  

非常感谢。

此致、

Wei-Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wei-Hao、

    我已将您的查询转发给产品专家。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tim、

    谢谢、还有团队的任何更新?

    此致、

    Wei-Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    这是我客户设计的波形。 当提供+13.5V 输入时、控制器开始在大约8.45V 的电压下切换。 EN 引脚直接连接到 VCC 引脚。  

    您可以检查一下吗?  

    非常感谢。

    此致、

    Wei-Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wei-Hao、

    原理图是否可用?

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wei-Hao、

    感谢您的详细描述和波形。 您能否共享具有时间刻度的同一波形、以便我们看到 VIN 从0V 开始上升、输出电压启动的时间点?

    您还可以共享原理图吗?

    谢谢、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Katelyn、

    由于客户的机密问题、原理图已发送给 Tim。 我将再次向您转发原理图。

    我认为可以在 EVM 上观察到这一点、您是否会检查 EVM 上的时序延迟?

    非常感谢。

    此致、
    Wei-Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei-Hao、

    这是使用 EN 和 EVM 启动的示例

    CH1 = VIN、CH2 = VOUT、CH3 = EN

    启动延迟时间约为1.8ms

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Arief、

    感谢您的波形。 这是各种输入电平的延迟时间固定吗?

    您能否向设计人员确认达到 UVLO 阈值后的接通延迟是多少?

    非常感谢。

    此致、
    Wei-Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    请问您对此进行了更新吗?

    非常感谢。

    此致、
    Wei-Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wei-Hao、

    今天、这是美国的一个假期。 可能是星期一、我们才能够再次与您讨论这个问题。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    当然、对于您的其他信息、我的客户发现不同输入电压下的延迟时间约为1.3ms。 请您与设计团队核实内部延迟时间是多少?

    输入= 13.5V:

    输入= 18V:

    输入= 26.5V

    与 Arief 的测试结果(1.3ms 和1.8ms)不匹配。  

    请帮助我们确认。

    非常感谢。

    此致、

    Wei-Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wei-Hao、

    EN 引脚是如何连接的? 粉色信号是否高于 VIN?

    谢谢、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Katelyn、

    EN 引脚连接到 VIN、我将通过电子邮件向您发送原理图。

    谢谢。

    此致、
    Wei-Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wei-Hao、

    感谢您发送电子邮件 我已回复了您的电子邮件

    此致、
    Katelyn