This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM34910C:再谈 LM34910C 输出电压问题

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM34910C, LM5017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732243/webench-tools-lm34910c-lm34910c-output-voltage-problem-revisited

器件型号:LM34910C
主题中讨论的其他器件: LM5017

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

使用 LM34910C、目前我的输出电压具有接近100mV 的纹波、我希望降低该纹波。 因此、我查看了我的笔记、并看到原始设计是通过 Web Bench 运行的。  我访问 Web 工作台并收到一条消息、指出找到了该部件、但不支持该部件。

现在、这可能是正确的、但我的存储器通常是可疑的、我的几条笔记清楚地显示了 Web Bench 值。  然后,我检查了 Web Bench 历史记录(我的历史记录),没有发现任何内容。 我知道我在过去几个月内进行了几次分析。

那么、发生什么事了?  

[现在、LM5017以前(大约一年前)出现过无法访问以前的 Web 工作台衍生设计的奇怪现象。]

谢谢你。

Jaye

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我会将其传递给 Webench 团队
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jaye、

    似乎已为此器件禁用 WEBENCH 面板。 我们将在此查询中向您回复。

    谢谢、此致、
    普拉文 B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaye、

    由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    我们在 WEBENCH 上临时禁用了该器件、因为我们正在进行修复。

    我们将在发布后通知您。

    谢谢、此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我理解它被禁用的事实。

    但是、您能否准确地估计何时启用它?

    您为什么禁用它呢? 也许这些信息能让我了解 LM34910C 的性能问题。

    谢谢你
    Jaye
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jaye、

    很抱歉耽误你的时间。 事实证明、LM34910C 在工具中已被禁用一段时间(2015年)。 您能否确认 LM34910C 上的设计是否非常旧、或者您是否碰巧使用了其他器件?

    此致、
    模块
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amod、

    2014年、我最初将 LM34910C 设计为一款产品。  第一次迭代是根据我的计算设计的。 后来、我试用了 Web Bench 并使用 Web Bench 调整了几个参数。

    现在、我已将 LM34910C 设计为新产品。  我再次通过计算开始设计、然后、由于我观察到的纹波比所需的纹波略大、我转到了 Web Bench、当您指出它已被禁用。

    何时将为 LM34910C 启用该功能?

    它为什么被禁用?  我想知道在 Web Bench 中与设计有何关系。

    谢谢你。

    Jaye

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jaye、

    由于器件在2015年被禁用、我们没有完整的器件禁用原因历史记录。 但是、我们现在正在对 LM34910C 工具中的设计进行全面验证、并将在设计完成后将其发布。 目前、我们的目标是在11月的第一周左右发布。 由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    同时、如果您对此器件有任何设计相关问题、我建议您在该论坛上向他们提问、以便产品专家提供帮助。

    此致、
    模块
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    提醒一下,我想使用适用于 LM34910C 的 Web Bench。

    此外,专家支持显然希望得到这种支持。  虽然我在几个星期内没有听到专家的任何声音。

    如果您仍处于发布目标状态、请随时公布我们(包括专家)的所有信息。

    谢谢你。

    Jaye

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jaye、

    感谢您的耐心等待。 LM34910C 将于本周末在 TI.com 上推出。 我们将在发布后通知您。

    谢谢、此致、
    普拉文 B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的更新。 我感谢您努力提供帮助解决我所面临问题的工具。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jaya、您好!

    我们预计发布周期会有轻微延迟。 该器件将在下周末在 TI.com 上推出。 由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    谢谢、此致、
    普拉文 B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jaya、您好!

    该器件在 ti.com.Please 上发布如果已解决您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。

    Thansk 和此致、
    普拉文 B