This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25005:EMC 问题

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/748288/lm25005-emc-problems

器件型号:LM25005

一段时间后、我发布了一个有关 LM25005设计 EMC 问题的主题。 (https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/737098I认为该问题已经解决、但结果发现我们的排放仍高于允许的阈值。

我将再次尝试上传原理图、布局和频谱图。

顶层到底层:

和发射图:

将二极管更改为 B370-13-F 会将噪声降低频率、但仍然太大。

除了更改二极管、我还根据数据表添加了一个缓冲器网络。 这种情况有所帮助、但仍然不够。 我甚至将一个小电阻与升压电容器串联、以减缓转换。 差异是可以衡量的、但不是很大。

我们已经确定了布局中可以改进的几个方面、例如:
-平面之间更好的分离以减小电容
反馈信号的测试仪路由。
更好地安装二极管和缓冲器。 由于它们经过改造、因此也会被挤压进来。

我非常感谢您的任何意见!

此致、

Andreas Wileur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andreas:

    一个建议是减小 SW 节点的铜面积、因为这会根据其高 dv/dt 充当辐射天线。 此外、您还可以考虑在靠近 VIN 引脚的位置放置一个从 VIN 到 GND 的小型去耦电容器、这与 C51当前所在的位置类似。 最后、考虑使用屏蔽式电感器。 有关详细信息、请查看此文章系列: www.how2power.com/.../EMI_Guide.php

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andreas:

    您是否也使用输入 PI 滤波器?

    请参阅我的布局建议:

    正如 Tim 提到的、我建议使用屏蔽式电感器。
    2.我还建议使用尽可能靠近器件 VIN/GND 的小型去耦电容器。 您将需要最大程度地减小该随机循环。
    如果有开关节点振铃、您还可以使用启动电阻器进行实验、以降低开关节点的上升沿。
    尽可能缩小开关节点面积/布线至关重要。 您还可以消除开关节点上的所有过孔。
    另一种选择是将大部分输入/输出平面置于中间层、并将大部分顶层置于接地端。 这也将起到屏蔽信号的作用。
    6.您也可以尝试在输出端添加高频旁路电容器。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    为什么您设置如此高的开关频率? 800kHz 将导致大量 EMC 问题!! 我会将开关频率设置为300kHz。

    我看不到任何输入滤波器。 即使只有1µH μ H (低频电感)的简单高电流铁氧体磁珠也能提供戏剧性的改进。 正如 Katelyn 已经建议的那样、在输入端使用适当的 π 型滤波器可以实现更多的功能...

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的所有意见!

    我有一个输入滤波器、但它与另一个稳压器共享。 我想在 LM25005中添加一个特定值是个好主意。

    选择800kHz 是因为 WebBench 设置了值、但我肯定会尝试较低的频率。 这是我的名单上的一个,但不知怎么会迷路。

    再次感谢您的参与。 我稍后会报告。

    此致、

    Andreas Wileur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andreas:

    我不会将输入滤波器与另一个稳压器共享。 尤其是在开关产生如此大的 EMI 时。 将输入滤波器视为开关的一部分、但不能视为可与其他电路共享的"待机"滤波器。 因此、输入滤波器必须非常接近 C165。 在该频率范围内、每毫米都很重要。 这还将最大程度地减少稳压器之间不必要的交叉耦合。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas、您好!

    我喜欢在我的大多数电路中使用该铁氧体磁珠进行滤波。 请记住、在非常高的频率下、只有铁氧体磁珠可以提供有用的滤波阻抗。

    这种铁氧体磁珠(铁氧体材料覆盖的实线)的优势是铁氧体磁珠可以处理一些直流电流(偏置)、而不会进入磁饱和状态:

    e2e.ti.com/.../2743021447.pdf

    也许您甚至可以找到更好的一个。

    另一个问题是开关电感器。 使用非屏蔽式电感器时、可能会发生以下情况:

    另一方面、当使用磁性屏蔽电感器时、EMI 可大大降低:

    但您有一个磁屏蔽电感器、对吧?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢、我甚至检查了双检查数据表、以确保该器件中有小孔。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andreas:

    我想跟进您的 EMI 测试。 对于 Tim 或我本人的反馈、您还有任何其他问题吗?

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andreas:

    如果没有其他问题、我将结束本主题。

    如果您有任何其他问题、请回复、此主题将重新打开。

    谢谢、
    Katelyn