This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2375:采用 TPS2375 + LMR36015-Q1 (或类似器件、适用于任一器件)的 PoE PD 解决方案?

Guru**** 1438270 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2375, LMR36015-Q1, LMR36015, TPS23753A, LM5010, PMP10812, TPS2378, TPS23750EVM-107, TPS23750
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731902/tps2375-poe-pd-solution-with-tps2375-lmr36015-q1-or-similar-for-either

器件型号:TPS2375
主题中讨论的其他器件: LMR36015-Q1LMR36015LM5010PMP10812TPS2378、、

您好!

我需要来自 TI 电源 FAE 专家的一些输入:
对于尺寸和(最重要的)高度是主要限制因素的器件、我需要 PoE PD 解决方案。

我找到了一些可用的 PoE 模块和一些参考设计、但所有这些模块都需要一个相当大的变压器作为直流/直流级的一部分。

TPS2375等纯 PD 器件与 LMR36015-Q1等具有高输入电压最大值的微型现代直流/直流转换器的组合是否可用作 PoE 转-+5V 电源?

电源只需为+5V 输出提供小于5W 的电源。
该设计中已包含以太网变压器、因此组件不是问题。

TI (和大多数其他公司)提供的所有 PoE PD +直流/直流控制器 IC 似乎都使用需要缠绕变压器的转换器、并且推荐的器件很大(高度大于14mm)。
LMR36015参考设计似乎仅需要高5mm 的电感器、因此看起来很有希望。


我不是电源工程师、因此我可能会在这里掩盖明显的事情。 拓扑、隔离等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Apullin。

    我们的 PoE PD 应用工程师之一被分配到此主题、稍后可能会有其他意见。 但是,我想确保您注意到最近出现的类似主题(类似主题,高度降低的变压器解决方案),该主题位于以下位置--> e2e.ti.com/.../730155

    我建议您查看该线程-因为客户从 Wurth 购买了薄型变压器(但正在寻求更高的效率)。 其部件号为749 119 350;网页为 katalog.we-online.de/.../749119350.pdf 。 他们与我们的 TPS23753A 建立了合作伙伴关系。

    感谢您关注德州仪器的 PoE 解决方案、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常好,谢谢。
    只为了澄清一点:我不是特别需要 TPS2375、我之所以选择它是因为它看起来是市面上最小型的 PoE PD 控制器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    了解阿普林。

    希望其他线程能为您提供帮助。

    如果需要其他帮助、请在回复时考虑到您的规格和性能目标的优先级列表、以便我们能够提供更多帮助。 例如:

    1)高度= 14mm
    2)总 PCB 面积=
    3)效率=

    否则、如果您从正确的方向开始、请单击"已解决"按钮告知我们。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然... 虽然我没有严格的高度限制、但只需要最小化高度、比其他任何东西都要多。

    6毫米的目标高度非常合适。 5mm (一些电感器的高度是如此)会非常出色、这是一种可以实现的非变压器解决方案。
    电路板面积小于500mm^2,因为我们有足够的电路板空间。
    效率>= 60%、因为这不是电池驱动的应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Apullin、

    我正在将此主题过渡到 PD 应用工程师 Tom Amlee、以获得进一步的帮助。 我认为您已经为我们提供了足够的指导、以便他现在可以为您推荐一个设计/概念。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Apullin、您好!

    由于解决方案高度是您的主要关注点、因此降压拓扑是一个不错的选择。 我有3条建议:
    PMP10812:使用 TPS2378 (仅限 PD)+ LM5010的低成本5V/1A 非同步降压
    TPS23750EVM-107:使用 TPS23750 (PD+PWM)的5V/2A 反向降压
    3.将 TPS2378与 WEBENCH 的降压设计配对使用

    前两种情况是良好的起点。 这些器件成本较低、但效率为80%(最大值)。 在后一种情况下、随着您的设计要求变得更加严格、您可以更轻松地对效率、BOM 成本或解决方案尺寸进行规格说明。 在所有情况下、您都可以找到一个现成的电感器、该电感器将满足您的高度要求、而无需增加开关频率(电感器较小、但开关损耗较高)。

    最后、如果您有兴趣在反向降压拓扑中使用我们的其中一个 PD +PWM 控制器、以下设计指南将非常有用: www.ti.com/.../slva440.pdf

    此致、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。

    TI 是否有关于 PoE 电源隔离需求和影响的应用手册?

    集成式 PD+PWM 解决方案还可以、但大多数参考设计似乎都使用大型变压器、因为它同时执行隔离和大型降压。

    我甚至会打开2步直流/直流路径、假设在隔离变压器中进行最小的电压变化会使绕组电流尽可能低、然后在第二步中在单核电感器中进行更高的电流转换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Apullin、

    隔离具有浪涌保护和抗噪等优点、并且可提供 ESD 冲击(隔离接地路径)的安全性、如果您的系统具有 USB 端口或与计算机系统的连接、这一点尤为重要。

    当需要2个输出电压时、使用具有负载点降压转换器或其输出模块的反激式转换器非常常见。 您可以选择该路线、也可以节省一些 BOM 成本、并为您所需的单输出电压选择变压器。

    我们没有专门针对隔离的应用手册、但我们有这3个应用手册、可以帮助绘制图片:
    www.ti.com/.../slva233a.pdf
    www.ti.com/.../slua736.pdf
    www.ti.com/.../slua469.pdf

    此致、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Apullin、

    显然、较大的降压比不会导致变压器变大。 实际上、较低输入电压(对于相同的输出)所需的较大输入电流将需要具有较高饱和电流(占用空间较大)的变压器。

    例如、对于5V/2A 输出、输入端需要48V/208mA、而12V/833mA。

    有关更多详细信息、请查看我们的 PD 反激式设计指南 slva305c。 第2.5节详细介绍了直流/直流和变压器计算。

    谢谢、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Apullin、

    我现在要关闭这个线程。 如果您仍在处理此问题、请随时答复。 如果您已找到问题的解决方案、请单击绿色的"已解决"按钮。

    如果您在设计过程中还有其他问题、请创建另一个主题。 我很乐意提供帮助。

    谢谢、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师