This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:VBAT、Vmppset 和其他问题

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/751506/bq24650-vbat-vmppset-and-other-questions

器件型号:BQ24650

我使用的是12.8V LiFePO4电池。  我看到"为了实现最长的周期寿命、充电结束电压阈值可能低于4.1V/节"。  如何设置充电结束电压阈值?  我假设 Vbat (充电电压)应为4.2 * 4 = 16.8。 Vmppset =?????  Iprecharge 和 Iterm 似乎也是一样的?  有什么建议?  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    4.2V/节电池假定充电器正在为锂离子电池充电。 LiFePO4为3.6V/节。 对于3节电池、您将为12.8V 电池稳压电压设置 VFB 电阻器。

    BQ24650旨在与高输出阻抗源一起使用、例如太阳能电池板。 太阳能电池板的最大功率点(MPP)通常为其开路电压的~80%。 此充电器的 MPP 功能允许您配置充电器、它仅为其源极拉电流、直到通过 MPPSET 电阻器的感测输入电压达到所需的 MPP 点为止。 IPRECHARGE 和 ITERM 是 ICHRG 设定点的10%。

    下面是一个电子表格链接、可帮助您调整组件大小。 确保为 BQ24650选择底部的正确选项卡。

    www.ti.com/.../sluc175
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电子表格确实可以帮助我更好地理解数据表。 我正在使用太阳能电池板、但我对如何找到"所需的 MPP 点"感到困惑?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的太阳能电池板具有 VOC 和 ISC 等级。 MPP 通常是 VOC 的~80%。 太阳能电池板数据表应该提供一些信息。 否则、您可能需要描述太阳能电池板的特性。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我现在的所有问题都得到了解答。 谢谢。