This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25708:电池侧的保护电路

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/751449/bq25708-protection-circuitry-on-the-battery-side

器件型号:BQ25708

电池侧需要哪种保护电路?

是否需要限制浪涌电流?

我们有一节4s2p 100Wh 锂离子电池、电池端子上为22uF/25V、VSYS 上为3x22uF/25V。

虽然我们不希望客户对电池进行热插拔、但在开发和生产测试期间、它们可能偶尔会被热插拔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Julius、您好!

    绝对推荐将限流保护电路用于电池热插拔。 TI 有一系列您可能感兴趣的电路:
    www.ti.com/.../overview.html

    对于不使用此类电路的热插拔的影响:当充满电的电池连接到未充电的电容器或反之、将会出现短暂但高电流事件。 如果将完全放电的电池连接到热系统中、BATFET 将阻止 VSYS 电容器放电到电池中。 如果将充满电的电池连接到未供电的系统中、BATFET 的反向栅极二极管将导通、因此您将浪涌进入两个电容器组。

    您的电池具有可限制电流充电或放电的阻抗、但您应与电池供应商合作、确定此最大电流是多少、以及在快速放电时存储在电容器(或放电到电容器中)中的能量将产生何种影响。

    很抱歉、无法更直接地回答您的问题、但我们在实验室中测试的电池具有保护电路、因此我在这里没有实际经验。 此外、不同电池的行为可能与此类情况有所不同。 因此、您的电池供应商是准确回答此问题的最佳选择。

    此致、
    Steve