This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703AEVM-732:将 ADS1220添加到参考设计中

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1220, LM3480
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/748560/bq25703aevm-732-adding-ads1220-to-reference-design

器件型号:BQ25703AEVM-732
主题中讨论的其他器件:ADS1220LM3480

大家好、希望你们做得好、

我正在设计基于 BQ25703AEVM 的定制 PCB。 我将在此设计中添加 ADS1220 ADC、我想知道为该 ADS1220供电和接地的最佳做法。 我使用 ADS1220进行单极测量、除了属于 BQ25703AEVM 设计的 LM3480外、我还在外部电路板上安装了3V3降压电源。 BQ25703AEVM 原理图有两个接地符号:PGND 和 GND、应 使用 PGND 以星型拓扑进行连接。 为了清晰起见、我将 GND 称为 AGND。

我是否正确地认为应该使用 LM3480和 AGND 连接到 ADS1220上的 AVDD 和 AVSS? 我检查了 LM3480的数据表以检查电流限制、并且只能找到100mA 最小负载电流的参考。 我怀疑 BQ25703AEVM 设计从 LM3480消耗的电流远低于100mA、这使我认为增加的负载实际上会使 LM3480更接近标称运行电流(但 ADS1220消耗的电流很小、我看不出它在任何一种方式下都产生很大的差异)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tim、

    基于 EVM、是的、我会将其连接到 AGND 以使您的信号免受电源产生的噪声的影响。

    我还建议您在数据转换器 e2e 论坛上发帖、以了解有关该器件的更多详细信息。
    e2e.ti.com/support/data-converters/f/73


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Joel、

    AVDD 的情况如何。 您是从 LM3480获取该值、还是仅使用我用于 DVDD (外部板上的降压转换器)的3.3V 电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Tim

    我对 ADS1220器件不太熟悉、因为这是充电论坛、但我要说、如果您尝试进行一些 ADC 测量、最好使用 LM3480等 LDO、这样可以有效降低输出噪声。 降压转换器作为 ADC 等信号链器件的输入时具有特别大的噪声。 只需参阅 ADS1220的应用部分、您就可以隔离每个引脚的接地。


    此致、
    Joel H