This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24773:充电/放电电流检测 IBAT 引脚电压异常

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731480/bq24773-charging-discharging-current-detecting-ibat-pin-voltage-abnormal

器件型号:BQ24773

我们开发了一些原型板、在 iBAT 引脚上获得的电压与直接电池充电电流不成比例。

bq4473芯片的数据表显示、iBAt 将等于下面的公式  

充电电流 V (ibat)=2- x (V (SRP)-V (SRN))。

 

我们在 iBAT 引脚上观察到的情况不符合上述充电电流公式、即使没有电池连接到充电器、我们甚至在该引脚上观察到150mV。

但是、我们通过该芯片设置的充电电流限制相当精确。 我们想了解是什么导致 iBAT 引脚上出现此电压偏移的、我们是否缺少任何芯片配置参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SUSH、

    您是否为充电电流设置了 ChargeOption2寄存器(0x38H)[6]=1? 请检查您是否在为充电电流设置了选择位的情况下具有偏移、并在正常运行时连接电池。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们确实将该位设置为充电电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    “禁用充电”。
    我们断开了电池、仍然看到偏移。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们已将寄存器设置为充电电流位。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否检查是否在为充电电流设置了选择位的情况下设置了偏移、并在正常运行时连接了电池? 另请测量并比较 IBAT 引脚和 VSRP-SRN 的电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SUSH、

    我们没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复或在该线程由于超时而锁定时创建新线程。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eric、

    此问题未解决。 我们已捕获所有波形、并将其发送给 TI 应用工程师。

    谢谢你
    sush
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SUSH、

    此问题是否已解决? 您将文件发送给了谁?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     Ken Smith 和 Lenio Cacula 是我们正在合作的 TI 工程师。

     他们已经对此芯片的 EVM 套件进行了一些评估、但我们尚未找到芯片在布局上执行方式的根本原因。

    谢谢你