This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:温度性能

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750948/bq34z100-g1-temperature-performance

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件: BQ34Z100

您好!

我将 BQ34z100-G1 与8s2p LiFePO4电池搭配使用。 电池的标称容量为3200mAh。

我已经获得了电池的黄金映像并将其加载到 bq24z100-G1中。  

我已将系统发送至  受控 温度测试(温度为85ºC ̊ C 时为1000小时)。 此测试在系统关闭的情况下执行。 当我的器件返回时、我检查了它、一切都处于完美状态、但 Bq34z100-G1损坏了。 它没有侵入任何来文,我们不得不更换来文。

造成这种损害的可能原因是什么?  

BES 此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gorka、

    这里没有足够的信息来开始推测。 该器件的最大绝对工作温度为85摄氏度

    如果在运行另一个测试后问题仍然存在、请分享用于启动器件的调试步骤。 是否对器件进行了功率循环? 器件是否已通电? 电压是在哪里测量的? 在为 BAT 引脚和 regin 供电时、是否在 reg25引脚上看到电压? 器件是否处于 ROM 模式? 使用了哪些地址与器件通信? AA 和16? 请告知我们已执行的完整调试步骤。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、
    在测试之前、我能够与 bq34z100-G1进行通信并获得所需的数据(SoC、SoH、RM、FCC、...)
    在测试过程中、器件和系统都通电。 测试完成后、为其供电、所有 bq34z100-G1引脚上的电压都正确、但我没有实现与 bq34z100的通信。
    -ROM 模式是什么?
    -测试前后使用的凹口相同。 他们为什么会改变?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gorka、

    当固件未执行时、器件处于 ROM 模式。

    如果固件无法加载、地址将更改为0x16、而不是0xAA。 请尝试在该地址与器件通信。

    此致、
    Bryan Kahler