This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25700A:OTG

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25700A, BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/751359/bq25700a-otg

器件型号:BQ25700A
主题中讨论的其他器件: BQ25703A

1、VBUS=0V、

有效电池电压被置位 REG0x15()
在 REG0x3B ()中 OTG 输出电压被设定并且在 REG0x3C ()中输出电流被设定
EN_OTG 引脚为高电平且 REG0x32[12]= 1
VBUS 为 belowVVBUS_UVLO
在上述条件后10ms

OTG 启动失败、

哪些其他条件会影响 OTG 转换器的启动?

2节、3节电池配置、我们可以设置13.2V 或更高的充电电压吗?

谢谢

BR

Jelly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jelly、

    您是否正在尝试在 EVM 或定制板上启动 OTG?

    EVM 用户指南中包含了启动我测试过的 OTG 的过程。 即使您使用的是定制板、也请尽可能严格地执行这些步骤。 (粘贴于下面以供参考。)

    如果遵循此过程对您有效、我们将尝试确定您在帖子中引用的数据表部分中未涵盖的过程。 如果执行该过程仍然不起作用、我们将尝试确定您的设置与 UG 中的 EVM/设置过程有何不同。


    以下是启动 OTG 的 EVM UG 步骤:

    2.4.1充电功能

    1.确保遵循设备设置步骤。
    2.对于 bq25700A、将 TGT 地址设置为12 (9);对于 bq25703A、将 D6 (6B)
    3.将“020E”写入充电选项0寄存器0x12H (bq25700A)或0x00H (bq25703A)。
    测量→V (J1 (VIN))= 10V±0.5V
    测量→V (TP28 (CHRG_OK))= 3V 至4.5V
    测量→V (TP21 (REGN))= 6V±1V
    测量→V (TP22 (ILIM_HIZ))= 2.2V
    4.将“0800”写入充电电流0x14H (bq25700A)或0x02H (bq25703A)。 打开负载1。
    测量→V (J6 (SYS))= 8.4V±0.5V
    5.打开负载#2 (VBAT 负载)。
    测量→V (J5 (VBAT))= 7V±0.5V
    测量→I (J5 (VBAT))= 2A±0.5V


    2.4.2 OTG 功能

    使用以下命令进行 OTG 功能设置:
    1.将 J2 (EN_OTG)上的 EN_OTG 设置为高电平或将 TP37短接至 TP35 (EN_OTG)。
    2.将7V 电源连接到 VBAT 负载。 从 J1上移除 VIN 电源。 (连接
    必须从电路板上物理移除)。
    3.将充电电压寄存器写入0x20D0。
    4.将“0200”写入 OTG 电压寄存器。 将“4000”写入 OTG 电流寄存器。
    5.在充电选项中选择 EN_OTG 3.
    测量→V (J1 (VIN))= 5V±1V

    此致、
    Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关于#2:

    2节、3节电池配置、我们可以设置13.2V 或更高的充电电压吗?

    如果 CELL_BATPRES 设置为3S、则 POR 上的充电电压将设置为13.2V、但您可以在器件启动后通过 I2C/SMBus 将其更改为任何可用值。

    Steve