This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/UCD9090A:如何使用 UCD9090A 设置电源定序、即使在软件狗断开连接时也是如此?

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9090A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/751094/rtos-ucd9090a-how-to-set-the-power-sequencing-using-ucd9090a-even-when-dongle-is-disconnected

器件型号:UCD9090A

工具/软件:TI-RTOS

您好,  

我在设计中使用 UCD9090A 来设置一系列电源轨。 我已根据我的项目需求设置了序列。  

我的问题是、一旦我断开与 GUI 的连接、即从 PC 上断开转换器、  

我的电源轨关闭。 我希望导轨即使在解密器断开时也处于打开状态。  

这是可行的吗? 如何实现这一点?

谢谢你

RKulk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    转换器是否为电路板供电? 您是否单击"Save ram to flash"以使设置永久化? 如果未执行此步骤、则在断电时设置会丢失  

    请观看以下培训视频以熟悉 Fusion GUI。

    https://training.ti.com/fusion-digital-power-designer 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、该信息正在保存到闪存中、以使其永久化。 我认为真正的问题是每个电源轨的使能。 我们有四个轨、它们通过相应的使能进行监控。 如果我移除使能并使用 GPO 作为使能、则一旦移除加密狗、电源轨将保持正常运行。 我认为、使用使能时不满足所有条件(您可以配置使能的条件)、而只是在没有任何条件时具有高电平有效 GPO。 请确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢您确认保存。

    您能帮您回答以下问题、以便我们进行调试吗?

    1. 如果没有加密狗,UCD 是否仍然通电?

    2. 如果没有加密狗,请为系统加电,UCD 没有电源轨使能信号。 对吗?

    步骤2后、连接软件狗、UCD 开始输出电源轨使能信号。 对吗? 您是否启动 Fusion GUI 来启用电源轨?

    4.请共享您的项目文件?

    5.您的测试中使用的是哪个 Fusion GUI 版本?

    6.请分享与 UCD 相关的原理图。

    UCD 器件非常灵活、可以根据多个事件配置输出、也可以在没有任何输入的情况下提供静态输出信号。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    1. 是的、UCD9090A 仍然通电。

    2. 是。

    3. 是的、一旦我将转换器重新连接、导轨就会保持"打开"状态。  只要连接转换器、电源轨就会保持"打开"、就不需要 Fusion GUI。

    4. 是的、附加了项目文件。

    5. 版本7.0.25。

    6. 是的、随附了 UCD9090A 的原理图页面。

    e2e.ti.com/.../MX_2B00_-PSU_5F00_Config_5F00_11292018_2D00_0158PM.zipe2e.ti.com/.../UCD9090A_5F00_SCHEMATIC-PAGE-FROM-5200795_2D00_00_5F00_A_5F00_11122018.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Davey

    我知道问题、请参阅随附的文档以获取解决方案。

    e2e.ti.com/.../MX-_2B00_-PSU-Solution.docx

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yihe、

    是的、您可以解决该问题。 非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、大非常
    很高兴听到这个消息。 您是否介意单击"解决"按钮关闭此帖子?
    此致
    Yihe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yihe、

    由于我没有打开此查询、我没有看到"绿色的已解决按钮"。 我将要求 Reena 在明天回到办公室时关闭。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Yihe 解决了这个问题。  

    我 将把这个问题标记为已解决。  

    此致、  

    雷纳