This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:更新了完整的充电容量

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/748222/bq34z100-g1-full-charge-capacity-updates

器件型号:BQ34Z100-G1

您好!

我目前正在使用24S1P 镍氢电池组的新应用中使用 BQ34Z100-G1测试电路、在该应用中、电池持续受充电和放电周期的影响。

我从数据库中选择了正确的 ChemID、并运行了学习周期以获取正确的(我希望!) 黄金文件。

在使用充电/充电周期(6h+6h)在实际应用中测试电池组时、我注意到 BQ34Z100-G1会在充电阶段持续更新完整的充电容量参数值。

该行为是否正确?

在有关 Impedance Track 算法的文档中(例如 SLUA450)、充电阶段似乎该算法不执行任何更新、因此我不确定所有操作是否正常。

下图报告了几个周期内的完整充电容量和 SOC 数据(标称电池容量为11000mAh):

感谢您的任何反馈和致以最诚挚的问候

Matteo

P.S. 在连接中、gg 文件可用于任何进一步的配置详细信息

e2e.ti.com/.../181119_5F00_configurazione_5F00_NiMH.gg.csv.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matteo、

    您是否还可以附上生成此图的测试日志?

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    在下面、您可以通过应用中的微控制器读取 BQ34Z100-G1、找到提取的 Excel 文件。

    请考虑 Excel 不计算二进制补码、因此负数显示在它们的"正等效"中。

    期待您的反馈

    谢谢、致以诚挚的问候

    Matteo

    e2e.ti.com/.../20181112e13-h18e45-BMS.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matteo、

    感谢您的记录。 我将分析此日志、并在本周假期的 EOD 星期二之前提供反馈。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matteo、

    由于节假日期间的工作量很大,该小组仍在研究这一答复。 将在周四 EOD 前进行更新。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matteo、您好!

    这是正常行为。 FCC 将适应温度、负载动态变化。