This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ35003:LMZ35003的环境标准

Guru**** 2385830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750326/lmz35003-environmental-standard-of-lmz35003

器件型号:LMZ35003

请告诉我 LMZ35003RKGT 是否符合以下环境标准?


·RoHS 状态(10种物质)
·REACH 状态(191种物质)
·绿色环保状态
·IEC 62474


网页的状态为“工作中”。

www.ti.com/.../search

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    让我来看看这一点、并在收到更多信息时返回给您、

    此致、
    Jimmy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们正在更新系统、这就是网页显示"工作中"的原因。 此器件不包含 RoHS 限用物质。
    此致、
    Jimmy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。
    我了解到 LMZ 35003符合 RoHS 标准。

    ·RoHS 状态(10种物质)=正常

    另请告诉我其他三个环境标准。

    ·REACH 状态(191种物质)=正常? 或者不是?
    ·绿色环保状态=确定? 或者不是?
    ·IEC 62474=确定? 或者不是?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我能够从产品可靠性团队获得更多信息

    我总结了他们的回答:

    • 符合 RoHS 标准、使用豁免 R2-7A、R2-7c1  
    • 不包含任何 REACH 物质
    • 符合 IEC-62474标准
    • 已声明绿色环保状态

    感谢您的耐心等待、我希望这能解答您的问题。

    此致、

    Jimmy