This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54360:输入纹波电压公式

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54360

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745184/tps54360-input-ripple-voltage-equation

器件型号:TPS54360

TPS54360数据表的输入纹波电压公式位于 P.30上、作为公式(39)。

该公式中的"0.25"是什么? 这意味着什么?

我已经看到这个点是"D"的方程。

使用"0.25"时是否计算出更多估算值?

当使用"D"时、它是否会变成几乎实际的纹波值?

此致、
Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kohei、

    0.25值基于 D x (1-D)、其中 D 为占空比。
    该值的最坏情况是占空比为50%。
    因此、它为0.5 x 0.5 = 0.25

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arief-San、

    感谢您的回答。

    我经常看到以下公式、

    VIN_RIPPLE =(IOUT x Vout)/(Cin x Fsw x Vin)=(IOUT x D)/(Cin x Fsw)

    当使用"D x (1-D)"时、我认为等式是  Vin_RIPPL=(IOUT x D x (1-D))/(Cin x Fsw)。

    这两个公式有什么区别?

    此致、
    Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我认为下面的文章可以回答您的问题
    www.ti.com/.../slyt670.pdf

    谢谢
    -Arief