This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5085:AN-1878 EVB、它是否具有可调节的输出电压

Guru**** 2812575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5085, LM5145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/751508/lm5085-an-1878-evb-can-it-have-an-adjustable-vout

器件型号:LM5085
主题中讨论的其他器件: LM5145

我需要一个可调节降压转换器来执行以下操作:

Vin = 48VDC

VOUT =可在12V 和36V 之间调节

Iout >= 4.5A

理想情况下、我希望通过 Arduino PWM 输出控制输出电压调节、但会稳定在修整电位计上。  

根据规格、LM5085看起来是一个很好的候选器件。 但是、我不是 EE、我希望找到一个评估板、以更快地完成任务。

AN-1878评估板看起来是一个很好的备选器件、因为它使用 LM5085、但它仅提供5V 输出、不可调节。 是否可以修改评估板以满足我的需求? 是否完全有更好的解决方案?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lauren、

    感谢您的查询。 是的、您可以通过向 FB 节点注入电流来调节输出电压。 只需将一个或两个 RC 滤波器级应用于您的可变占空比 PWM 信号、然后通过一个电阻器将产生的直流电压施加到 FB 中。 要转换5V EVM、您至少需要将输出电容器更改为50V 额定部件、并根据所需的 VOUT 设定点调整反馈电阻分压器分压比。

    LM5085在这里是一种可能性、尽管它是非同步的、因此功率二极管损耗在4.5A 时将非常高(如果您使用60V 或100V 肖特基二极管、则为4.5A x ~0.4V)。 您还可以考虑具有高侧和低侧 FET 的 LM5145同步降压控制器。 使用快速启动文件(可从产品文件夹下载)和 WEBENCH 来帮助选择组件。

    此致、
    Tim