This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76002:LM76002的 Usibg 电感器

Guru**** 2812805 points

Other Parts Discussed in Thread: LM76002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750927/lm76002-usibg-inducor-of-lm76002

器件型号:LM76002

你(们)好

普卢塞让我问一下 LM76002的电感器。
我的客户将在以下情况下使用 LM76002。
但它们将使用 NS12575T330MN 作为电感、因为它比10uF 的电感器便宜。
他们能否将此电感器与 LM76002搭配使用?

 VIN:48V 或27V
 VOUT:3.3V
 输出电流:1A
 Fsw:300kHz

 电感器:NS12575T330MN

此致、
横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    横田洋三先生、您好!

    我已就您的查询通知产品专家。 使用 TY 33uH 时、峰值纹波电流是多少?

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TIM-SAN

    感谢你的答复。
    我的客户尚未使用33uH 电感器评估 LM76002。
    但他们已将33uH 电感器用于竞争对手的器件。

    此致、
    横田洋三

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    横田洋三先生、您好!

    我认为电感器应该可以。

    谢谢
    -Arief