This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24040:如何配置小于4.2V 的端接电压

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745309/bq24040-how-to-configure-a-termination-voltage-of-less-than-4-2v

器件型号:BQ24040

请告诉我 BQ24040是否支持 电压小于4.2V (例如4.06V)的充电终止?

如果是、请说明执行此操作所需的步骤。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    如果 TS 电压保持在278mV 至178mV 之间、则输出电压限制为4.06V、并将在此电压下终止充电。
    但在这种情况下、TS 引脚不能用于监控 NTC 和电池温度。 另一个电路可用于支持 NTC 和电池温度。 输入将是 TS 引脚、拉至低电平以停止充电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bill、

    感谢您提供信息。 我只需要一些额外的细节。 通过将 TS 电压保持在上述2个值之间、 这是否意味着充电周期将在电压达到4.06V 时结束、或者这是否是新的稳压电压、而 IC 将从 CC 切换到 CV、并在电流降至1/10充电电流时终止充电?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris
    将 TS 保持在上述2个值、CV 点现在为4.06V、从 CC 更改为 CV 模式。 端接点由期限前(引脚4)设置、如果您将引脚保持断开状态、则为充电电流的1/10。

    另请参阅以下链接中的 BQ24040快速入门指南。
    www.ti.com/lit/pdf/slua901