This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25060:BQ25060原理图回顾和问题

Guru**** 2576085 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747593/bq25060-bq25060-schematic-review-and-question

器件型号:BQ25060

您好、先生、

您能帮您将原理图作为附件进行审阅吗? 有什么建议吗?

其他问题需要您的支持、如下所示:

如果温度超过45°C、则返回正常温度。 BQ25060的安全计时器是什么?
如果 BQ25060进入安全定时器保护、如何将其复位? 我们是否可以拉高 EN 引脚来对其进行复位? 或其他建议的复位安全计时器保护?
谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    原理图:在 USB_VCC 线路中添加一个大容量电容、例如:22uF

    2.检查数据表后、我认为此部件不应嵌入安全计时器。

    3.如果没有安全计时器、则不存在复位问题

    我的问题是、您在哪里获得了有关该器件采用安全计时器设计的信息? 或许我也可以帮助进行双重检查。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的问题是、您在哪里获得了有关该器件采用安全计时器设计的信息? 或许我也可以帮助进行双重检查。
    ->我使用了 TI 的欧姆充电器 IC、该芯片上有计时器安全检测。 我只需与您确认一下。
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    另一个问题需要回答如下:

    1) 1)我添加了 U48 N-MOS 来控制 TS 引脚。 信号 CHARGE_STOP 来自 GPIO。 当 I wnat 停止充电时、来自 GPIO 的信号将被拉高、U48将被打开、TS 引脚将被拉低。 此应用程序是否有任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该 TS 只是输入引脚、应具有高阻抗。 因此、这种外部电路没有问题。

    但下拉 TS 引脚会略微增加 LDO 引脚的功耗。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    跟进此资格授予。
    问题是否已解决、您是否仍需要有关设备的帮助?