主题中讨论的其他器件: AM3352
您好!
我对 TL5209的输出电容器有疑问。 该器件与输出端的低 ESR 陶瓷电容器一起工作时是否稳定?
我在产品页面的参考设计中看到它与陶瓷电容器配合使用、我在 BeagleBone Black 等设计中看到它与陶瓷输出电容器搭配使用、但数据表中有一些不清楚。 它似乎指示 ESR 应约为1欧姆、并评论 ESR 过低可能会导致问题(未指定过低的原因)、但大多数 MLCC 将明显低于1欧姆的 ESR。 数据表未提供有关 ESR 的任何详细信息或设计过程、例如最小值/最大值、ESR 对负载电流的依赖性、电容器值等
该器件在产品页面上似乎没有 SPICE 模型、并且在 Webench 设计中也不会出现、因此对环路稳定性进行建模也是不可行的。
如果任何知识渊博的人都能澄清问题、请对此表示感谢。
谢谢、
此致、
Anand。