This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25070:当输入从3.5到5V 变化时,如何设置/保持 IC 温度监测 TS 引脚的分压器所需的电源?

Guru**** 2576065 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25070, BQ24210, BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743134/bq25070-how-can-set-maintain-supply-require-for-voltage-divider-of-temperature-monitoring-ts-pin-of-ic-when-input-varies-from-3-5-to-5v

器件型号:BQ25070
主题中讨论的其他器件: BQ24210BQ24650

我们之所以选择此充电器 IC、是因为以下几点-

1.充电器的输入为 太阳能电池板,其输入电压范围为 4V 至6V。

2.要求电池反向电流阻断 feature.please 确认。

问题是:

1.充电过程中加载太阳能电池板时,其电压下降至 3.5-5V。 因此、内部5V LDO 将无法工作、因此 TS 监控(电池组 NTC)会产生影响。  

当输入在3.5 - 5V 之间变化时、如何维持/设置 TS 分压器的固定基准电源以设置热阈值和冷阈值?

如果 LDO 不起作用、解决上述问题的替代解决方案是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    BQ25070的设计未将太阳能电池板输入作为一个选项。
    您看一下 BQ24210、它专为与太阳能电池板配合使用而设计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BQ24210适用于锂离子电池、我们需要为 LiFePO4电池充电。

    请推荐用于 LiFePO4电池/电池的充电器 IC。

    如果我们将 BQ25070与太阳能电池板配合使用、会发生什么情况? 由于输入电压低于5V、因此内部 LDO 稳压问题才会出现。

    太阳能电池板规格:-

    面板电源:4W、

    开路电压:5.5-6V、

    短路电流:900mA-1A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的回答。

    BQ25070不适合太阳能电池输入电压、没有 MPP 控制。  TS 电压的问题由于阴谋的内部基准电压而变得更加复杂、外部电源将不是一个好的解决办法。  

    查看 BQ24650及以下有关 LiFePO4充电配置的应用手册。  它还具有 MPP 控制。  请参见下面的。

    e2e.ti.com/.../BQ24650-LiFePO4-Charger-_2D002D00_-slua565.pdf