This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3842:我能否将 UC3842b 与单相整流直流电一起使用

Guru**** 2576075 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749042/uc3842-can-i-use-uc3842b-with-1-phase-rectified-dc

器件型号:UC3842

我已经构建了一个非隔离式升压转换 器、该转换器应在单相整流直流和三相整流直流条件下运行。 我已经验证了三相整流直流的转换器、现在我尝试使用单相整流直流的转换器、但当我应用单相整流直流 IGBT 时、会立即损坏。 UC3842b 是否与单相整流直流(无滤波电容器)兼容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vicky、

    如果控制器在三相设计中工作、那么它在单相设计中也应该工作正常。 我建议您检查单相设计、查看原型设计中是否存在设计错误或装配错误。

    我不知道 UC3842b 有什么限制会导致单相设计出现此问题。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。

    则反馈补偿电路中可能会出现问题。 我将检查并重新设计反馈补偿电路。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:
    我已注册(www.ti.com/.../slva636.pdf) 设计非隔离式升压转换器的反馈环路。 但对于单相整流直流、如何计算正确的半平面零点位置?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vicky、

    中更详细地讨论了右半平面零点

    我不知道为什么控制环路会在三相整流输入和单相整流输入之间发生变化、因此在这两种情况下、升压转换器都应在本质上是直流总线的情况下运行。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vicky、

    由于此帖子没有其他活动、我将关闭它。 如果您有更多问题、请打开新帖子。

    此致

    Peter