This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ36002:这些器件能否并行运行?

Guru**** 2576035 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ36002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/751127/lmz36002-can-these-devices-be-run-in-parallel

器件型号:LMZ36002

1 -是否可以并联2个或更多个 LMZ36002 (以增加负载或故障容差)?

2 -如果2个器件并联运行、这些器件是否应与180度时钟同步? 还是每个部件都应独立运行?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    您所需的应用条件是什么(VIN 和 VOUT)? LMZ36002不能并行运行、因为它没有 ISHARE 引脚。  

    根据您的封装偏好、有两个选项:

    有关如何并行运行这些模块的信息、请查看以下 TI 配套资料:

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 Jimmy

    1 -并行输出(Vout)。
    2-其它2个部件不好(我需要60V 最大输入- 12 CEL 锂离子电池)
    3 -即使没有 ishare、如果器件已同步、它们也不应调节输出(在我的情况下为5V)。 一个单元可能产生比另一个单元更大的电流、但它们是否仍可以工作? 一旦一个电流达到2A、第二个单元就应开始弥补这一差异。 否?

    Matthew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matthew、

    理想情况下、我会坚持使用具有电流共享功能的经过验证的电源模块。 我的假设是、您必须使两条路径都具有相同的电流共享。 优点是该器件具有设计并联转换器时所需的电流模式控制拓扑。 不过、要回答您的问题、可以并行使用 LMZ36002来仿真电流共享功能。

    此致、
    Jimmy