主题中讨论的其他器件:BQ24726、 BQSTUDIO、 BQ25601
你(们)好
* 数据闪存
bq24726是否具有存储达拉斯测量的电池配置的功能?
如果是,这些存储在 OTP 或 RAM 存储器中吗?
如果是,我们应该阅读哪本手册以进行操作。
健康状况
是用于了解电池老化的参数。 ?
如何定义(Qmax 和 Ra)? 例如、50%是新容量的一半。 ?
谨致问候 K.Kanao
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
* 数据闪存
bq24726是否具有存储达拉斯测量的电池配置的功能?
如果是,这些存储在 OTP 或 RAM 存储器中吗?
如果是,我们应该阅读哪本手册以进行操作。
健康状况
是用于了解电池老化的参数。 ?
如何定义(Qmax 和 Ra)? 例如、50%是新容量的一半。 ?
谨致问候 K.Kanao
你好、Onyx
感谢您的支持。
我再次问第4个问题。
我的问题是如何从代码(I2C)更改为 bq-studio 手动控制输入的输入。
在 bq-studio 中,输入“Enter Cmd”、“Access Style”、“Read Addr”和“length”时需要手动命令(如下所示)
否则、这里是代码示例。 您能不能告诉我如何将这些转换为 bq-studio 的手动输入命令
RD 0x00 0x08 0x00 (读取化学 ID)
WR 0x00 0x32 0x00 (写入 CHEM_C)
RD 0x06 (读取标志)
谨致问候 K.Kanao