This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:BQ27426

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426, BQSTUDIO, BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/730527/bq27426-bq27426

器件型号:BQ27426
主题中讨论的其他器件:BQ24726BQSTUDIOBQ25601

你(们)好

* 数据闪存

bq24726是否具有存储达拉斯测量的电池配置的功能?

如果是,这些存储在 OTP 或 RAM 存储器中吗?

如果是,我们应该阅读哪本手册以进行操作。

 

 

健康状况

是用于了解电池老化的参数。 ?

如何定义(Qmax 和 Ra)? 例如、50%是新容量的一半。 ?

谨致问候 K.Kanao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    bq27426是基于 ROM 的监测计、您需要使用3个默认化学 ID 中的一个。

    是的、健康状态与细胞老化相关。 选择3个化学 ID 中的一个后、您需要成功学习要学习的 Qmax 和电阻表。 下面是一个文档、展示了如何执行该操作:

    www.ti.com/.../slua903.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    请您回复邮件吗?

    学习周期
    *周期计数
    我的理解是、bq247426没有闪存、因此首先需要学习周期来更新电池单元配置文件。
    建议使用多少个周期来确保准确。
    “Charge => Discharge”(充电=>放电),一个周期就足够了?
    *大规模生产。
    对于大规模生产、是否可以从记忆的电池组获取 RAM 数据、然后写入另一个电池组 RAM 数据以跳过
    倾斜循环?
    *要存储和写入哪些数据?

    2. GG 精度
    * bq27426的精度有多高。
    对于 bq275200、这是描述的 SOC 的1%。 bq27426如何?

    3、健康状况
    *请告诉我如何计算?
    *是否有任何手册来描述它或有关充电周期与运行状况的数据?
    *出厂编程的 SOH LoadI (默认=–400mA)
    如何更改此值,分配哪个寄存器?

    谨致问候 K.Kanao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、K. Kanao
    我建议您查看以下链接中的快速入门指南。 它可以解决您的大部分问题。
    www.ti.com/.../sluubn3

    您首先需要使用 gpc chem 执行 chem id 识别、以确定 bq27426中的硬编码 chem ID 是否与您的电池良好匹配。 如果它们没有显示为良好匹配、则无法使用 bq27426。 如果匹配良好、则可以像典型的学习周期过程一样运行学习周期、在该过程中、您可以放电至空、休息5小时、充电至满、休息2小时、然后放电至空、然后休息5小时。
    在对一个单元执行学习后、您可以提取将在多个单元上编程的 GMF 文件。 快速入门指南列出了主机非易失性存储器中存储内容的过程和方法

    2.您可以获得高达5%的精度误差。 如果 chem id 是一个完美匹配、则可以获得更好的性能。
    SOH 负载 I 应该是数据闪存中的一个参数、您可以对其进行修改。 我不相信它是私人的、但如果是私人的、您必须通过电子邮件联系我们、将其打开。 运行状况的计算方法为:FCC (SOHloadI、25C)/设计容量。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Onyx

    感谢您的支持。

    4.如何设置"电池电量耗尽和电量耗尽情况"
    在 slubn3 (快速入门指南)的第3页中、"此外、必须设置电池满电量和电量耗尽的条件以符合系统要求"
    说明。
    这似乎不是强制性的。
    *What condition,these should be set.(应设置什么条件。)
    *如何为哪些寄存器设置这些?

    此致:K.Kanaoa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    终止电压将决定电量监测计何时报告为空。 充电器的充电电压和锥率将决定电量监测计何时报告满、就像我们所有其他电量监测计一样。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    感谢您的支持。

    1.健康状况
    您的答案。 运行状况为 FCC (SOHloadI、25C)/设计容量。
    设计容量是 Qmax 还是电池单元的初始参数?

    2.检测剩余容量= 100mAH
    客户希望使用 SOC1或 SOCF 检测它。
    但这些是%而不是 mAh。
    是否可以通过更改%值和 SoH 来检测它?
    示例
    在 SOH=100%时、通过设置 SOC1阈值= 10%=>可以在 RM=100mA 时检测到
    在 SOH=50%时、通过设置 SOC1阈值= 20%=>可以在 RM=100mA 时检测到


    3.黄金文件
    学习周期结束后、客户将通过 bqstudio 获取更新的黄金文件 Rmax 和 Qmax。
    客户是否可以通过 I2C 命令将学习结果通过黄金文件写入另一个 IC?
    此数据是否也包括化学设置数据(4.2V 或4.35V 等)?

    4.通过 bqstudio 的手动控制面板设置化学成分?
    您是否想告诉我如何设置?

    谨致问候 K.Kanao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、K.Kanao
    1.电池的初始参数、即您在电量监测计上编程的设计容量。
    2、这是 SOC%而非 SOH。 这些是根据测量仪表 SOC 进行设置的。
    3.可以,提取 GMF 文件并对其他单元进行编程。 GMF 包含您的数据存储器参数
    4.您可以将测量仪表上的 chem ID (除外)更改为默认 ID。 请参阅 TRM 以了解更多详细信息。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Onyx

    感谢您的支持。

    我再次问第4个问题。

    我的问题是如何从代码(I2C)更改为 bq-studio 手动控制输入的输入。

    在 bq-studio 中,输入“Enter Cmd”、“Access Style”、“Read Addr”和“length”时需要手动命令(如下所示)  

    否则、这里是代码示例。 您能不能告诉我如何将这些转换为 bq-studio 的手动输入命令

    RD 0x00 0x08 0x00 (读取化学 ID)

    WR 0x00 0x32 0x00 (写入 CHEM_C)

    RD 0x06 (读取标志)

    谨致问候 K.Kanao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,K.Kano

    请参阅如何使用高级命令读取子命令以及读取电压等参数的代码段。 尽管这是在 bq27520上完成的

    ,过程类似。

    电压读数。

    请注意、命令和结果是小端字节序。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    感谢您的支持。
    使用 TI 的充电器 IC bq25601和 bq27426时。
    两个 IC 都需要热敏电阻,但希望减少到一个。
    您是否有任何想法或原理图可以合并为一个?

    谨致问候 K.Kanao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kanao、
    您的主机必须将温度写入监测计、或者您使用监测计的内部温度传感器。 无法同时组合这两者。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的支持。

    当 GG 使用内部温度传感器或 从主机外部热敏电阻获取温度数据时。

    是否无需将 BIN 引脚连接到热敏电阻?

    BIN 用于检测电池。

    谨致问候 K.Kanao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使用10k 电阻器进行电池插入检测、主机也可以在插入电池时通知监测计。 有关电池插入的更多详细信息、请参阅 TRM。
    谢谢
    Onyx