请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:BQ76PL455EVM我们的团队计划使用多 个 BQ76PL455EVM 板来监控和平衡96S 锂离子电池。 96S 电池将分成两组、每组包含48S 电池和每组3块 BQ76PL455EVM 电路板。 如果有人建议使用与 BQ76PL455EVM 电路板协同工作的充电方法、我将不胜感激。 我们的团队没有使用 IC 设计定制电路板的经验、因此 EVM/参考设计或可立即购买的电路板或解决方案将是理想之选。 我再次感谢您的帮助、即使它只是另一篇论坛文章或文章的链接。