This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ500511A:FOD 跳闸但被禁用

Guru**** 2539320 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ500511A, BQ51003, BQ50002A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750040/bq500511a-fod-tripping-but-disabled

器件型号:BQ500511A
主题中讨论的其他器件: BQ51003BQ50002A

您好!

我们将 BQ500511A 与 BQ50002A 搭配用于无线充电器、并将 BQ51003与接收器侧的 BQ51003搭配使用。 我们注意到一个奇怪的错误状态、可以通过从 TX 缓慢移除 RX 来触发。 我们有 LED 模式4 (Rled = 66.5kOhm)、在上述状态下、LED B 恒定亮起5分钟。 根据数据表(如果我理解正确)、5分钟故障指示可能是接收器过热、通过充电器上的 NTC 检测到过热或 FOD 跳闸导致的。 但是、我几乎肯定该误差不会与温度相关、因为我在触发该状态之前让器件冷却、而且它也不应是 FOD 跳闸、因为我们通过将 FOD_THR 绑定到3V 来禁用 FOD。

我想知道是否还有其他情况下会在 LED 上触发5分钟指示的故障、或者是否可能错误地传达/接收 EPT-3、NTC 或 FOD 跳闸?

一些额外的观察结果:有时、当我尝试触发此错误状态时、我还会看到 LED_B 快速闪烁。 在使用 LED 模式4的数据集之后、这应该表示 FOD 警告、但正如我提到过的、我们应该禁用 FOD 检测。 是否缺少仍然可以在 FOD_THR 连接到3V 时触发 FOD 的东西?

此致、

输出电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我已在 LED 模式4中设置了 BQ500511A 和 BQ51003 EVM、并在上述条件下进行了测试、但未看到您描述的行为。 单元将停止电源传输、所有 LED 将熄灭。
    您可以检查的一点是、当 RX 移开时、TX 输入电压可能会下降。 在这种情况下、TX 将产生更大的场来克服增加的距离和更高的输入电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    感谢您的见解。 这确实是 TX 输入电压下降。 这也解释了问题只发生在某些情况下的原因:我们注意到、我们用于为 TX 供电的某些 USB 电缆的电阻比其他电缆的电阻要大得多。 当我们使用这些电缆时、问题经常被解决。 使用较低电阻切换电缆通常可以解决该问题。

    此致、

    输出电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    感谢您的更新、很高兴听到这是问题所在。