This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq20z45-R1:如果器件处于关断模式、则输出上的 OCV 应为多少?

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ20Z45, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744249/bq20z45-r1-what-should-the-ocv-be-on-the-output-if-the-device-is-in-shutdown-mode

器件型号:bq20z45-R1
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50

您好!


如果 FET 处于关断模式,输出将从 PACK +测量到 PACK -?   


谢谢、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果未连接充电器、监测计将不会看到任何电压。 如果充电器的电压低于充电器存在阈值、监测计将保持关断状态、引脚将在引脚上看到充电器电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BATT、

    很抱歉、我可能会感到困惑。  根本没有连接充电器、因此我们将讨论电池组关闭后的开路电压。  电池组-与电池保持相同的电平-、因为电池未损坏、并且它们之间只有感应电阻器。  PACK +由 FET 与 BAT+分开、因此在关断模式下、我应该在 PACK +和 PACK -之间测量的电压是多少?

    谢谢、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mike、

    如果 FET 关断、当到电池组引脚的路径在高侧断开时、它将为0。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BATT、

    我不知道这是不是真的,事实上,我从来没有看到过这种情况。  当 FET 关断时、我通常会看到大约0.5V 至0.8V 的电压。  在我看来、我将阅读电池组+侧面浮动到的任何内容、以电池组-为参考。  我知道对于我的电路、当 PACK+与 BAT+断开时、我没有一个电阻器可以将该网络下拉至 GND 以提供0V 电压。  因此、我基本上是在问您的器件内部有什么东西会将该网络下拉、您认为在关断期间、PACK+和 PACK-之间应该有0V 电压?

    我不关心任何事情、即使在关断期间输出上有1V 电压、第二种任何类型的负载都在那里、它会降至0V。  我放置一个100K 电阻器、它会立即下降、我只是在寻找预期的结果、以便我们可以调整工厂的"通过/失败"标准。

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、好的。 现在、我明白了。 如果您让它浮动、那么是的、它将显示任何内部电压 Pack+看到的 wrt Pack-。 我想您曾问过当监测计处于系统中时(负载电阻)、如果您关闭 FET、您会看到什么电压。 答案是0。

    但是、如果 PACK+和 PACK-之间没有负载或连接、它将在内部浮动、正如您所说的那样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BATT、

    您是否知道这可能在您的组件内部浮动的位置、以便我可以为制造商提供一些预期值(例如:根据 BQ 的内部电路、这绝不会在1V 以上浮动)。

    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将与硬件设计人员联系、并与您联系。 请允许我一天或两天。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mike、

    我与硬件设计人员进行了检查。 bq20z45是一个较旧的内核、其中 PACK+未在内部连接到 GND。 因此、根据外部元件的泄漏电流、它将泄漏电流、直到泄漏电流稳定为止。 这意味着电压将取决于泄漏。
    在 bq40z50等较新器件中、PACK 在内部下拉至0。