This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28711:初级峰值电流和 L 初级

Guru**** 2797465 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28711, TIDA-00173, UC3842, UCC28720, UCC28722, UCC28740, UCC28700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/727428/ucc28711-primary-peak-current-and-l-primary

器件型号:UCC28711
主题中讨论的其他器件: TIDA-00173UC3842UCC28720UCC28722UCC28740UCC28700

尊敬的 Sirs:

我´m UCC28711的新设计。 我的设计是直流/直流反激式转换器:

输入:500Vdc 至1300VDC

输出:24Vdc、2A (5W)、Fmax = 80khz、eff = 0、85

我使用 TIDA-00173作为计算参考、因此计算如下:

dmax = 1-dmag-fmax *(TR/2)。 fmax 为80khz、dmax=0、5

LPM =(2*Pout/eff)/IPPK2*fmax。 因此、LPM = 90mH

Ippk = 2*pout/eff *Vinmin*Dmax = 26mA

我的问题是:

1)是否可以使用低得多的 Dmax (即、0、1)来获得低得多的初级电感。 有缺点吗?

2)由于初级峰值电流(26mA)很低、设计/正常工作是否存在任何缺点?

3)我的感应电阻器必须较高(>20欧姆)、以便为 IC 提供合适的感应电压。 还可以吗?

4) 4)针对更高的输出功率规格进行设计是否更好/更轻松/可靠?

5) 5)它是否更适合另一个控制器/设计(UC3842...)? 我需要隔离式输出、请建议使用最合适的控制器

6) 6)电路可以是初级侧或次级侧调节。 此设计中的哪一项最适合?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jean、

    我认为使用 BJT 器件会更好。我建议对您的设计进行一些更改。 您使用的基线设计可能不是最佳选择。 我 建议  您查看 PMP8678。 在本参考设计中、它是一种适用于12W 应用的300VDC 至1000VDC 设计、采用 UCC28720设计。 您可以将设计更改为具有更大基础驱动能力的 UCC28722。 希望这对您有所帮助。 我将以该设计为例进行介绍。

    希望这对您有所帮助

    VA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看不到改用 BJT 设计的原因。 您提出的组件未满足我的主要要求:

    1)开关元件必须设计为2000v aprox (1300v 输入+反射输出电压+ Vspike)
    2) 2)必须有一个隔离输入-输出。 我将设计多个输出
    3) 3)占空比 Dmax、Lprimary 和一次侧峰值电流疑问在您的建议电路中未得到解答(相同的计算)

    TIDA-00173可能是一种更好的方法吗?

    请提供您的建议的更多详细信息、以符合我的要求

    感谢您的快速回答。 此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1)是否可以使用低得多的 Dmax (即、0、1)来获得低得多的初级电感。 有缺点吗?

    您需要超过500ns 的导通时间才能确保可靠运行。 这意味着、在失去稳压之前、您需要在线路和负载上至少5us 的开关频率。

    2)由于初级峰值电流(26mA)很低、设计/正常工作是否存在任何缺点?
    当栅极关断时、漏极节点上的寄生电容需要充电。 它由初级峰值电流充电。 假设电压为2K、寄生电容为100pF、电流为26mA、所需时间为8us! 因此、这会对工作的开关频率和能否有效地传输电力产生一些担忧。 由于集电极到发射极的电容较小、因此使用 BJT 可以略微限制此问题

    3)我的感应电阻器必须较高(>20欧姆)、以便为 IC 提供合适的感应电压。 还可以吗?

    根据数据表、只需确保感应电阻值为您提供所需的电流感应阈值。 否则、只要电阻不会进入千欧姆级别、您就可以正常工作

    4) 4)针对更高的输出功率规格进行设计是否更好/更轻松/可靠?

    对于这些要求、我认为您可以更轻松地进行设计以满足更高的功率要求。 我建议的设计可通过感应初级侧辅助绕组而不是次级侧轻松适应隔离应用。

    5) 5)它是否更适合另一个控制器/设计(UC3842...)? 我需要隔离式输出、请建议使用最合适的控制器

    我建议您查看 UCC28722、也可以查看 UCC28700或 UCC28740。

    6) 6)电路可以是初级侧或次级侧调节。 此设计中的哪一项最适合?

    这将取决于您对输出调节的要求。 一般而言、SSR 设计更容易使用、但会以光耦合器为代价。

    VA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TIDA-00173也适合您的设计。 需要根据您的应用调整功率级的大小。 但是、我在前一封电子邮件中提到的关断时间和法规问题在这里也是有效的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答、
    关于关闭时间、您认为这些操作中的哪些是一个好方法(或表示任何其他操作)
    1) 1)包含 MOSFET 栅极驱动器以增加栅极充电电流
    2) 2)选择具有低 CD/输出电容的 MOSFET (任何特定系列/制造商?)
    3) 3)通过增大最小输出电流来增大初级峰值电流
    是否有其他麻醉?

    请为每个选项添加您的评论。 谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    2) 2)选择具有低 CD/输出电容的 MOSFET (任何特定系列/制造商?)
    由于您有共源共栅驱动布置(如果您选择 TIDA-00173作为您的基础)、因此您可以使用2个1000V MOSFET。 您可以使用 ST 1000V MOSFET、它们很好、但 MOSFET 的选择取决于您对反射电压和泄漏性能的选择。

    3) 3)通过增大最小输出电流来增大初级峰值电流
    这将极大地帮助您。

    您提到的所有要点都很好。 除了您提到的内容、您还可以减小反激式变压器上的寄生电容。 一些实现方法是将 Bobbin 进行剖切、减少层数等

    VA