This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5907:是否可以将 LP5907MFX-1.2/NOPB 用于 DS90UB948-Q1 1.2V 电源?

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB948-Q1, LP5907, LP5907-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/751190/lp5907-can-lp5907mfx-1-2-nopb-be-used-for-ds90ub948-q1-1-2v-supply

器件型号:LP5907
主题中讨论的其他器件:DS90UB948-Q1、、

 DS90UB948-Q1是否会使用单通道同轴电缆、LP5907更便宜、但它是否合适且电流足够大?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的、可以使用 LP5907-Q1来提供1.2V 电压轨;但是、您需要考虑热性能、具体取决于您的应用需要多少负载电流以及您将拥有多少余量(Vin - Vout)。  从 DS90UB948-Q1数据表中可以看出、LP5907-Q1的250mA 额定电流确实满足 IDD12的最大电流规格。

    非常尊重、

    Ryan