This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9222:UCD9222 TI 42K

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9222

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/751042/ucd9222-ucd9222-ti-42k

器件型号:UCD9222

存在相同的问题。 我们在多个电路板上设置了 UCD9222 TI 42K。 从运行中的 UCD9222 TI 62I 导出程序后、我尝试 将固件下载到 UCD9222 TI 42K、但未成功。  

如果您能及时为我们提供解决方案、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Perter、

    我看到编程期间选择了选项"Write program checkS"。
    您能否尝试其他两个选项并查看编程是否正常?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们已经尝试了所有三个选项、并获得相同的结果。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    您能否提供您导出的编程文件?
    我们会有人来看看。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我怀疑您是指您已从实时设备导出配置文件。  导出固件需要 密码、并且没有理由导出/导入固件、配置文件会叠加固件以启用您的电源系统。

    请尝试固件和配置下载工具

    您将保留固件条目为空。

    单击 UCD92xx for IC Family

    输入要配置的设备的地址。

    根据您导出配置的方式、选择 Project File 或 Data Flash File 单选按钮。

    使用 Select File (选择文件)按钮导航至配置文件的位置。

    您可以扫描已连接的设备、但这不是必需的。

    由于我尚未输入所需信息、因此此图像中的"开始"按钮呈灰色显示、按"开始"将开始配置下载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的解决方案。 我们感到惊讶的是、4块8块电路板已成功更新、但到目前为止、其他电路板未成功更新。  

    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\Fusion Digital Power Designer\bin>FusionFirmwareDownload.exe --state ROM --no-trim-ok --pflash download --dflash download --pflash-checksum none --execute 程序--infile D:\NBTS\UCD922\ORIGINAL\Flash_Bot_Pass_Thru.x0
    扫描适配器...找到适配器!
    在 ROM 模式下扫描器件...在地址11处找到 UCD30xx ROM
    正在读取 PKGID...
    警告:器件未通过出厂调整检查:信息块完整性0xFA50无效
    正在开始下载...
    正在解析固件文件...
    固件为 Tektronix 扩展格式
    整体擦除程序闪存
    正在下载程序闪存...
    完成下载。
    FusionFirmwareDownload:固件下载错误;将块写入地址0x10000时出错
    FusionFirmwareDownload:失败:由于错误退出
    此外、在一个硼上、我们在 UCD9222的另一行中替换了 UCD9222 TI 42K。 电路板运行良好。