This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:TPS2660应用问题

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/726848/tps2660-tps2660-application-question

器件型号:TPS2660

大家好、

我的客户正在使用我们的 TPS2660并对其进行测试。 下面是他们使用的原理图:

e2e.ti.com/.../TPS2660_2D00_Schematic-Prints.pdf

R302和 R303均为0欧姆电阻器。 默认 UVLO 电压客户设置为15V。 根据 数据表、迟滞电压应约为1V。 但是、当客户进行测试时、您可以参考以下测试波形:

TPS2660的输入电压为15.6V、而不是15V、如下面黄色波形所示。 粉色波形是 TPS2660的输出。

您可以看到 TPS2660重复打开和关闭、似乎没有迟滞? 您能否帮助解释原因以及如何解决此问题? 谢谢。

此致、

Sulyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sulyn、

    让我检查一下这个、明天回来。

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kari、
    是否有解决此问题的建议? 或者解释一下它是否正常、谢谢!

    此致、
    Sulyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    专家可以帮助解决这个问题吗? 谢谢。

    客户要求提供根本原因。

    此致、

    Sulyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kari 和团队、

    您是否会帮助检查此问题? 客户很长时间都在等待我们的反馈、谢谢。

    Sulyn

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我不知道为什么、但这个问题已开放一个月、有人可以帮助解决这个问题? 客户对此表示关注、并要求 TI 进行解释。

    此致、

    Sulyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sulyn Zhang、

    我已就此发送了一封电子邮件,我们是否可以通过电子邮件处理?

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kari、

    我已向您发送邮件和更清晰的测试波形两次、但未收到您的回复、您认为我们应该在邮件中讨论还是需要在 E2E 上讨论? 我的客户已经等了这么长时间、已经对此提出了投诉。 您能用点时间来帮助吗? 或任何专家可以帮助解决这个问题? 非常感谢!

    此致、

    Sulyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sulyn、

    我已经看到 Lokesh 正在与您合作解决这个问题。

    此致、
    Kari。