This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG5200:[设计帮助]用于高频直流/直流转换器的半桥

Guru**** 2587195 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG5200, LMG1205

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/751421/lmg5200-design-help-half-bridge-for-high-frequency-dc-dc-converter

器件型号:LMG5200
主题中讨论的其他器件: LMG1205

您好!

我正在设计具有以下规格的降压转换器(非隔离式):

VIN = 24V  

Vout = 5V

Fsw = 10MHz

电感器将是平面电感器(轨道宽度增加的螺旋)。 我被要求选择一个具有集成栅极驱动器(最好是 GaN 器件)的半桥、 而 LMG5200 80V、10A GaN 半桥功率级就是我使用 TI 设计工具所能找到的全部。 我无法使用它的原因是因为无法在我们的实验室中焊接(我们缺少必要的技术)。 是否有不同的封装?

或半桥、而不是满足我需求的 GaN?

此致、

Girish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我忘了提到 Iout = 2A。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对于您的应用、LMG5200似乎是电压/电流范围的最佳候选器件。 除此之外、还有一些分立式解决方案、例如将 LMG1205与 EPC GaN FET 配合使用。 但是、分立式解决方案更难焊接。 GaN 应用需要非常小的寄生效应、因此设计和焊接需要良好的工具和注意。

    谢谢、此致、