This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 开关频率和 TPS92662-Q1分流 PWM 调光

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92662-Q1, TPS92518HV-Q1, TPS92518

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749726/switching-frequency-and-tps92662-q1-shunt-pwm-dimming

主题中讨论的其他器件:TPS92662-Q1TPS92518HV-Q1TPS92518

我将评估 TPS92518HV-Q1与 TPS92662-Q1结合使用的可能性、并希望得到一些澄清

我完成了典型应用设计流程、其中 D = VLedx /(Vin * n)、但未指定"n"的源、并在尝试复制并粘贴时给出 K 什么是"n"?

假设并联调光 VLEDx 是 LED 灯串的正向电压时、我是否正确、 在使用 TPS92662-Q1时、这可能会因 LED 和单个 LED 的总和而异(或在所有分流时分流 FET 的总和)、我不清楚要使用的适当电压。 使用 TPS92662-Q1 LED 可能会被分流相当长的时间 、从而产生高度可变的电压

例如、对于10个 LED (2.5-3.5 VF)、可根据 分流组合在2.5V 至35V 之间摆动。

我想我应该为灯串使用总电压是这样吗?

如果是这种情况、TPS92518HV-Q1似乎根据 LED 电压以可变开关频率运行(数据表图17)。 频率与 LED 输出电压间的关系。 固定输入电压)(受最短导通时间 tLEB = 250ns 限制)

您在(https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/archive/2016/08/26/led-brightness-adjustment-high-frequency-pwm-dimming)中建议使用至少2kHz 的 PWM 调光频率

和 TPS92662-Q1的电源"建议在250倍 PWM 频率和2000倍 PWM 频率之间的开关频率下运行。"  

如果这是正确的、则 TPS92518HV-Q1的开关频率应至少为500kHz、

然而、  当 TPS92662-Q1分流变暗时、tLEB = 250ns (等式10)限制的最大频率将下降至低于500kHz、低于整个 LED 阵列

例如  

Vin =40、VLED = 35 (10个 LED)、得出(40/3.5)/(250*10^-9)= 3.50MHz

Vin =40、VLED = 3.5 (1个 LED)、得出(40/3.5)/(250*10^-9)= 350kHz

该方程的正确用法

不清楚低于建议的开关频率对 TPS92662-Q1有何影响

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    "n"是效率、该公式使用0.9作为示例、即90%。

    您实际上需要计算不同的工作点。 如果 Vout 接近 Vin、开关频率将较低、在 Vled = 1/2 Vin 时为最高。 纹波将保持相当恒定、但必须检查一些因素、例如您已读出的输出电压较低时的最短导通时间。

    是的、如果输出电压降低、最短导通时间将导致电流爬行。 借助 TPS92518、您可以设置 LED_MAXOFF_DAC 以进行分流 FET 调光。 这实际上是针对分流 FET 调光的设置、其中输出通过 MOSFET 旁路。

    "VIN = 40、VLED = 35 (10个 LED)、得出(40/3.5)/(250*10^-9)= 3.50MHz

    Vin =40、VLED = 3.5 (1个 LED)、得出(40/3.5)/(250*10^-9)= 350kHz

    正确使用该公式"不一定是这样、这两点是不同的设计。 如果您计算的最大开关频率为 Vout 为 Vin 的1/2、则当 Vout 为3.5伏时、开关频率将更低。 这是计算许多操作点很有用的地方。 您可以在 Mathcad 或 Excel 中创建此项、以查看频率以及导通时间以及频率是否过低。

    PWM 调光频率不必高于2KHz、具体取决于您计划如何使用设计。 有些应用需要更高的 PWM 调光、以便不干扰数码采样系统、例如摄像机。 由于 TPS92518开关频率会发生变化、因此在所有工作条件下都无法将其保持在500KHz 以上。 如果您将 TPS92518设置为500KHz、输出电压为2.5V、当输出电压为输入电压的1/2时、它将超过最大开关频率。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。
    如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)

    此致、