This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92641:恒定电流/恒定电压调节

Guru**** 2925460 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92641, LMV721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/748943/tps92641-constant-current-constant-voltage-regulation

器件型号:TPS92641
主题中讨论的其他器件: LMV721

我们使用 TPS92641为电流驱动型 LED 条供电:MCU 与 LED 条通信、了解 LED 的总数量(LED 条上的最大电压)和标称 LED 电流、并使用正确的电压设置 TPS92641的 Iadj 引脚以生成所需的电流。

问题:我们还希望使用此平台为电压驱动型 LED 条供电(此时限制为标称24V 直流)。 是否有一种在恒定电流和恒定电压之间切换的简单方法、具体取决于 LED 条(MCU 仍然能够调节电流或电压)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eric、

    可以在电流调节和电压调节之间进行切换、但这需要大量的设计工作。 需要确定电流调节和电压调节的稳定性(因为有一个补偿)、还可能需要外部电压调节电路、并且能够在这两种模式之间切换。 因此、没有简单的方法可以切换到电压调节。 我将查看由电压驱动的24 Vdc 条带、以了解它们是如何工作的以及电流消耗是否一致。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Irwin、
    24Vdc 条带的电流消耗有一个问题、那就是我们在不同的长度中使用这些条带、LED 数量和目标电流不会传送到 MCU。 我们只知道我们处理的是24V 直流条。
    问题:假设我们使用外部运算放大器(如3V3处的 LMV721)来控制电压。 我们能否将外部运算放大器的输出(通过电阻器)连接到 TPS92641的 COMP 引脚(我们将 Iadj 设置为最大值)?

    BR Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    我们将在感恩节和第二天外出。  让我看看这是否可行(应该有办法)。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eric、

    这似乎是有可能的。 您必须覆盖比较器拉电流和灌电流(不同)、如果需要、还可能添加一些其他瞬态电路。 必须计算补偿、并且带宽可能必须远高于电流调节器。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eric、

    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。
    如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)

    此致、