This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92314A:50W 隔离式 LED 驱动器最大输出电压

Guru**** 2797225 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92314A, PMP6024, UCC28810, LM3447, TPS92210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/751372/tps92314a-50w-isolated-led-driver-max-output-voltage

器件型号:TPS92314A
主题中讨论的其他器件: PMP6024UCC28810LM3447TPS92210

我需要设计一个小尺寸、隔离式50W LED 驱动器。 此项目的目的是替换现有的驱动程序。 我的仓库中有许多 LED 面板、具有16个串联 LED (~52V)。 我注意到、计算工具将输出限制为10个 LED (3.1V 或4V)、并且提供了7个 LED 的参考设计。

参数搜索( http://www.ti.com/power-management/led-drivers/general-lighting-led-drivers/products.html#p207=AC/DC&p1129=Flyback )显示60V 为最大输出电压

您是否建议我按照52V 输出的数据表计算进行操作? 我是否会发现最终设计接近 Ton、电感或任何其他限制?

 

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Nelson、

    是的、您只需使用52伏输出的数据表计算即可。 TPS92314A 不知道输出电压是多少、而是通过变压器匝数比反射的电压。 此设计最初用作低成本初级侧调节 LED 驱动器。 其中大多数用于低功耗灯泡设计。 它可以扩展、但我不知道功率级别的任何设计。 在较高的功率水平下、必须考虑其他因素、例如初级侧的漏电感钳位。 我不确定您是否关心安全要求、但在 LED 开路的情况下保护输出不超过60V 可能需要其他电路/反馈。

    在您的功率级别附近还有其他更适合您设计的器件:
    PMP6024是一种60W 设计、可使用功率级并将反馈转换为电流调节、反激部分会创建一个接近 LED 堆叠电压的50V 总线。
    www.ti.com/.../getliterature.tsp 使用 UCC28810/11
    您可以查看 LM3447、TPS92210和 UCC28810/11等其他器件。

    此致、