This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:将 BQ34110 + BQ25713用于镍氢电池

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713, BQ34110, GPCCEDV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750699/bq34110-using-bq34110-bq25713-for-nimh

器件型号:BQ34110
主题中讨论的其他器件:BQ25713GPCCEDV

这是我发布的前一个问题的后续问题。

我使用 BQ25713作为充电器。 BQ34110将检测充电终止并进行电量监测、因为我还需要估算设备在电池上运行时剩余的电量。  我的问题是 BQ34110非常复杂、从文档来看、它的使用看起来相当复杂、通信方面很明智。 因此、我想知道   BQ34110是 不是我的应用程序中的解决方案、还是有一种更简单的方法我可能会错过。

如果是前者(即 BQ34110)、我想知道校准是否是强制性的。 我不需要绝对的剩余时间精度、因此如果可以、我希望避免在生产中进行校准。 如果我使用的是针对电池组调整的固定配置、我会错过什么?

 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Elder、您好!

    对于校准、建议校准每个电路板以实现电流/电压测量精度。 您可以选择校准多个电路板(10~20)、以获取集成在黄金文件中的 PCB 板的平均校准数据。

    通常使用类似开发流程的 TI 监测计。
    电池配置测试、以获取系数。 对于 bq34110、它是一个 CEDV 监测计、它基于库仑计数和补偿放电结束电压来计算充电的 Stat。 首先、您可以参考在线 GPCCEDV 工具来获取参数。
    2.配置监测计。 导入从 GPC 工具获取的数据、然后更改一些参数、如设计容量、电池节数
    3.运行充电/放电周期以获取生产文件,我们称之为 golden file。

    希望这对您开始开发有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jessica、

    感谢您的评论。

    问题的复杂性方面如何? 我最初在另一个主题中询问的问题是、上述组合(即 BQ25713 + BQ34110)过于严重。 我只是想确保我不会走一条不必要的复杂道路。

    谢谢你。

    较旧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elder、

    是的、由于充电和监测功能是不同的 IC、因此需要这两个器件。 电量监测确实有些复杂、BQ34110具有许多设置、因为它可以与多种电池化学物质配合使用。 为了简化设置、我创建了一个电子表格来帮助我附加。 对于此电子表格、您可以输入一些基本信息、如电池节数、电池化学成分和基本电池规格、并为您提供大多数参数的建议值。  

    校准很重要、为了提高电池的精度、完成 CEDV 数据收集也很重要。 但是、如果您不关心负载和温度范围内的精度、则可以将 EDV_CMP 位设置为固定的 EDV 值。 要了解此选项、我建议阅读本文档的第7-9页: http://www.ti.com/lit/pdf/slua924。 它是为不同的监测计编写的、但该信息仍然适用于 BQ34110。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/0830.bq34110_5F00_dataflash_5F00_notes_5F00_rev03_5F00_20181002.xlsx

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt。

    非常感谢您提供电子表格和有关校准的信息。 我将深入研究这些文件,如果有任何进一步的问题,我将回来。 我只希望几天的时间超过24小时。 )

    此致。

    较旧。