This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65216:客户希望为 AM3354选择 PMIC。 哪款 PMIC 器件是更好的选择?

Guru**** 2576085 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3354, TPS65216, TPS65910, TPS65217, TPS650250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750938/tps65216-customers-want-to-choose-pmic-for-am3354-which-pmic-device-is-better-choose

器件型号:TPS65216
主题中讨论的其他器件:AM3354TPS65910TPS65217TPS650250

大家好、

     客户希望为 AM3354选择 PMIC。 我是否可以知道哪个 PMIC 器件是更好的选择?

他们想要低成本解决方案。 我知道 TPS65216可能比其他 PMIC 便宜。 但是、当 AMC3354 OPP 以1000MHz 运行时、我担心 TPS65216是否能够工作。

你有什么建议吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eggsy、您好!

    TPS65910和 TPS65217是 AM335x 的常用 PMIC、因为它们具有针对功率调节特性的驱动器支持。

    您能否提供有关该应用的更多详细信息?

    此致、
    Rick S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    彭雪邦

    TPS65216将支持以1000MHz 运行的 AM335x 处理器(需要使用用于 PMIC 的 Linux 驱动器增加电压)、负载电流高达1.8A
    TPS65216的负载电流高于所有其他 PMIC 选项(TPS65217、TPS650250、TPS65910)、并且它不支持的唯一特性是在低功耗应用中使用电池电源运行并为仅 RTC 模式提供 VRTC。